search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics, applicazioni innovative per il distanziamento sociale grazie ai sensori di prossimità FlightSense™ Time-of-Flight

Language Versions

STMicroelectronics, applicazioni innovative per il distanziamento sociale grazie ai sensori di prossimità FlightSense™ Time-of-Flight

  • Aura Aware adotta tecnologia FlightSense™ in dispositivi smart che misurano la distanza
  • La misura delle distanze dei sensori Time-of-Flight non viene alterata dalla riflettività o dal colore dell’oggetto
  • La capacità di rilevare i gesti apre la strada a molte altre applicazioni per la protezione delle persone

I sensori di prossimità e di distanza ad alta accuratezza FlightSense™ di STMicroelectronics ,leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, aiutano a prevenire la trasmissione delle malattie, utilizzati in prodotti innovativi sviluppati dai clienti in risposta alla pandemia globale.

La startup Aura Aware, con sede ad Amsterdam, utilizza la tecnologia di ST FlightSense Time-of-Flight (ToF) in dispositivi smart capaci di valutare la distanza, portatili e adatti per essere utilizzati alle casse di esercizi commerciali per esempio o ai banchi di check-in. Il sistema, facile da installare, mostra una luce verde che diventa rossa quando una persona oltrepassa la distanza minima definita.

“Aura Aware ha utilizzato in maniera molta creativa la nostra tecnologia FlightSense. I sensori ToF di ST possono aiutare in molti modi a proteggere la nostra salute garantendo il distanziamento sociale e rendendo possibile un’interazione senza contatto con qualunque tipo di prodotto di uso quotidiano,” ha affermato David Maucotel, Business Line Director, Imaging, STMicroelectronics.

I sistemi di Aura Aware integrano il sensore ToF compatto VL53L1CX di ST che può funzionare fino a quattro metri di distanza e con consumi molto ridotti. L’elaborazione del segnale integrata nel sensore semplifica la progettazione e rende disponibili funzioni sofisticate come la compensazione di crosstalk che permette di mantenere l’accuratezza della misura anche quando la finestra del sensore viene oscurata da oggetti estranei.

I sensori Time-of-Flight inviano fotoni e calcolano poi la distanza dall’obiettivo in base al tempo impiegato dai fotoni riflessi per tornare al sensore. Inoltre, la misura della distanza non è influenzata dalle caratteristiche della superficie dell’obiettivo, come il colore del vestito o la riflettività della pelle, rendendo FlightSense una soluzione ideale per aiutare le persone a mantenere il distanziamento sociale.

I sensori possono aiutare gli utenti ad evitare il contatto con diverse superfici, come gli schermi touch dei sistemi self-service, rubinetti intelligenti o pulsanti apri-porta collocati in zone ad alta densità di persone. La velocità e la precisione della tecnologia di rilevazione ToF permettono ai sensori FlightSense di gestire controlli elementari on/off e di rilevare e interpretare gesti come il movimento orizzontale o verticale di una mano rendendo possibile un’interazione uomo-macchina intelligente e senza contatto

Un altro vantaggio dei sensori ToF di ST è la risposta lineare nella misura delle distanze ravvicinate, che rende possibile il loro impiego all’interno dei distributori automatici per rilevare il livello del liquido igienizzante o il numero di dispositivi per la protezione personale, come le mascherine facciali.
Il portafoglio completo dei sensori FlightSense™ ToF  è già in produzione.

Alcune informazioni su STMicroelectronics

In ST, siamo 46 mila creatori e costruttori di tecnologie a semiconduttore e governiamo la catena di fornitura nei semiconduttori con siti manifatturieri allo stato dell’arte. Come produttore indipendente di dispositivi lavoriamo con i nostri 100 mila clienti e migliaia di partner per progettare e costruire prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondono alle loro sfide e opportunità, e alla necessità di supportare un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell’energia e il dispiegamento su larga scala dell’Internet of Things e della tecnologia 5G.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com

Per ulteriori informazioni, contattare:

RELAZIONI CON LA STAMPA:
Laura Sipala
Direttore relazioni pubbliche e con i media, Italia
Tel : +39.039.6035113
STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com

Language Versions

Change language