search-history

Bookmark

About Us > Newsroom > All news > Wacom, STMicroelectronics et CEVA collaborent pour enrichir l’utilisation des stylets numériques

Language Versions

Downloads

Wacom, STMicroelectronics et CEVA collaborent pour enrichir l’utilisation des stylets numériques

  • En dotant les stylets numériques de puissantes fonctions de contrôle avancé des gestes, du curseur et des mouvements en 3D, cette collaboration ouvre la voie à un large éventail de nouvelles applications et améliore la facilité d’utilisation.
  • Un design de référence complet est en cours de développement pour aider les grands clients (OEM) à créer sous leur propre marque des stylets numériques pour des produits tels que tablettes, smartphones, ordinateurs portables et tableaux interactifs.
article image

CEVA, Inc. (NASDAQ : CEVA), le principal concédant de licences pour technologies de connectivité sans fil et de détection intelligente, ainsi que de solutions IP intégrées, et partenaire agréé de ST, avec STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques et Wacom Co., Ltd, le leader mondial et innovateur clé sur le marché des technologies dédiées aux stylets numériques, annoncent ce jour leur collaboration en vue d’enrichir l’expérience des utilisateurs de stylets numériques avec un nouveau module de détection sans fil qui étend les fonctionnalités du stylet numérique par un contrôle avancé des gestes, du curseur et des mouvements. Cette initiative combine les capacités spécialisées des trois partenaires pour créer un stylet numérique sophistiqué doté de fonctions de détection, et dont l’adoption par les équipementiers (OEM) ajoutera de la valeur à leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables, PC, tableaux interactifs ou d’autres produits d’affichage intelligent.

Le « module IMU Active ES® (AES) Rear » associe la technologie de stylet numérique de Wacom, une version personnalisée de la centrale inertielle (IMU — Inertial Measurement Unit) 6 axes basse consommation et le système sur puce (SoC) Bluetooth basse consommation (BLE) de ST, et le logiciel de contrôle des mouvements MotionEngine™ Air de CEVA. Par sa basse consommation et sa grande compacité, le design obtenu peut être intégré à tout format de stylet numérique. Grâce aux fonctions de pointage à base de mouvement, de contrôle des gestes et de suivi des mouvements en 3D, les OEM peuvent personnaliser la topologie de référence du module pour créer une multitude de nouvelles applications, d’options de convivialité et de caractéristiques. Par ailleurs, la fonction de détection permet également d’employer le stylet numérique en tant que contrôleur de présentation sans fil pour piloter le curseur affiché à l’écran par des mouvements naturels de la main. Il peut également être programmé pour remplacer par un simple geste des séries complexes de menus et de tapotements. Le logiciel bénéficie des technologies adaptatives de suppression des tremblements et de compensation de l’orientation brevetées par CEVA, clé d’une expérience utilisateur très fluide et intuitive dans un large éventail d’applications.

Wacom est la première entreprise développant un produit doté de ces fonctionnalités avancées dans un stylet AES. Le module IMU AES Rear est conçu comme un accessoire plug-and-play qui fonctionne de manière transparente avec les stylets numériques dotés de la technologie électrostatique active (AES) de Wacom et du connecteur approprié. L’utilisation de capteurs dans le module IMU AES Rear augmente sensiblement le niveau de productivité, tout en simplifiant et en rationalisant les flux de travail des utilisateurs professionnels, des étudiants, etc. La capacité du module IMU AES Rear à contrôler les périphériques de manière naturelle et à distance permet de transformer des utilisations jusqu’alors individuelles en expériences communes et collaboratives.
Sayatake Komine, vice-président exécutif en charge de l’entité Technology Solutions de Wacom, a déclaré : « Nous cherchons en permanence à améliorer l’expérience des utilisateurs de nos stylets numériques. Dans cette optique, notre collaboration avec ST et CEVA élargit leurs fonctionnalités en les dotant de multiples fonctions très puissantes. Les gestes, le pointage et le contrôle des mouvements forment une interface utilisateur naturelle qui complète parfaitement nos stylets numériques. Pour sa part, notre module IMU AES Rear permet d’ajouter en toute transparence des applications et des fonctionnalités de détection à notre gamme de stylets à technologie électrostatique active. »

« Les stylets numériques connaissent un succès impressionnant qui devrait se poursuivre grâce à des cas d’utilisation à la pointe de l’innovation et au nombre croissant de technologies qu’ils peuvent incorporer », a déclaré Simone Ferri, directeur de l’entité Consumer MEMS de STMicroelectronics. « La précision et les dimensions réduites de notre centrale inertielle et de notre système sur puce Bluetooth basse consommation permettent de créer le format idéal pour doter les stylets numériques de capacités de détection et de connectivité, tandis que le design de référence met ces technologies à la disposition d’un large éventail de clients de Wacom. »

Chad Lucien, vice-président et directeur général de l’entité Sensor Fusion de CEVA, a déclaré : « Nous nous réjouissons de collaborer avec Wacom et ST pour lancer notre logiciel MotionEngine™ Air sur le marché des stylets numériques. Par sa compacité, le code de ce logiciel fonctionne sur le microcontrôleur BLE et conjugue une précision et un contrôle hors pair dans les applications à base de mouvements. Avec le produit innovant que nous mettons sur le marché dans le cadre de cette collaboration, les OEM disposent d’un design éprouvé en production qu’ils peuvent personnaliser au niveau applicatif afin de différencier la conception de leur stylet numérique à détection de mouvements. »

Une vidéo démontrant les capacités avancées du stylo numérique à détection de mouvements est disponible à l’adresse : https://youtu.be/4HpPTjFIqBk

À propos de Wacom
Créée en 1983, Wacom est une société internationale dont le siège est situé au Japon, avec des succursales et des filiales dans le monde entier pour soutenir le marketing et la distribution dans plus de 150 pays et régions. Il s’agit du premier fabricant mondial de tablettes et d’écrans interactifs à stylet ainsi que de solutions d’interface numérique. La technologie avancée intégrée aux dispositifs de saisie intuitive de Wacom est à l’origine des plus belles œuvres dans le domaine des arts numériques, des films, des effets spéciaux, de la mode et du design à travers le monde : les professionnels et les particuliers bénéficient grâce à elle d’une interface high-tech pour exprimer toute leur personnalité. La Société propose également ses produits comme solutions OEM aux grands fabricants adressant des marchés en plein essor. La technologie d’interface Wacom, baptisée technologies Wacom Feel IT, est également fournie sous la forme de solution intégrée à des partenaires stratégiques. La plupart des fabricants de tablettes et de PC comptent sur ses fonctionnalités avancées et sa fiabilité pour proposer une interface utilisateur plus aboutie. Pour plus d’informations sur les produits de Wacom, consultez le site www.wacom.com.

À propos de CEVA, Inc.
CEVA est le principal concédant de licences technologiques pour applications de connectivité sans fil et de détection intelligente ainsi que de solutions IP intégrées conçues pour rendre le monde plus intelligent, plus sûr et mieux connecté. Nous fournissons des processeurs de signal numérique (DSP), des moteurs d’intelligence artificielle, des plateformes sans fil, des cœurs de chiffrement et des logiciels complémentaires pour la fusion des capteurs, l’enrichissement des images, la vision par ordinateur, la saisie vocale et l’intelligence artificielle. Ces technologies sont disponibles en association avec nos services d’intégration de propriété intellectuelle Intrinsix pour aider nos clients à accélérer la réalisation de leurs projets de conception des circuits intégrés les plus complexes. En s’appuyant sur nos technologies et nos compétences en conception de circuits intégrés, plusieurs grands fabricants mondiaux de semiconducteurs, fabricants de systèmes et équipementiers (OEM) créent des appareils économes en énergie, intelligents, sécurisés et connectés qui répondent aux attentes d’une large gamme de marchés finaux, parmi lesquels les communications mobiles, l’électronique grand public, l’automobile, la robotique, l’industriel, l’aéronautique & la défense et l’Internet des objets (IoT).

Nos solutions à base de DSP comprennent des plateformes de traitement en bande de base 5G pour la téléphonie mobile, l’IoT et les infrastructures ; des solutions d’imagerie avancée et de vision par ordinateur pour tout appareil équipé d’une caméra ; des applications audio/voix/traitement de la parole ; et des applications de détection actives en permanence et ultra-basse consommation pour de nombreux marchés de l’IoT. Concernant la fusion des capteurs, nos technologies de traitement de capteurs Hillcrest Labs fournissent une large gamme de logiciels de fusion des données collectées et de centrales inertielles (IMU) à l’attention des marchés tels que ceux des appareils auditifs, des produits électroniques nomades (wearables), de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée (RA/RV), des PC, de la robotique, des télécommandes et de l’Internet des objets. Dans le domaine de l’Internet des objets sans fil, nos solutions pour applications Bluetooth (basse énergie et bimode), Wi-Fi 4/5/6/6E (802.11n/ac/ax), ultra-large bande (UWB), NB-IoT et GNSS sont les plateformes de connectivité les plus largement cédées sous licence dans l’industrie.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.ceva-dsp.com. Suivez CEVA sur Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’information :

Wacom
Wacom Co., Ltd Corporate Communication Office
Tel: +81-3-5337-6702
wacom-pr@wacom.co.jp

STMicroelectronics
Michael Markowitz
Director Technical Media Relations
Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com

CEVA
Richard Kingston
CEVA, Inc.
+1 650-417-7976
richard.kingston@ceva-dsp.com

Joyce Yip
Publitek for CEVA
+44 7967 765798
joyce.yip@publitek.com

Language Versions

Change language Downloads