Les microprocesseurs STM32 de deuxième génération de STMicroelectronics rendent les objets plus intelligents tout en améliorant les performances et la résilience industrielle
- Les nouveaux microprocesseurs STM32MP2 allient capacité de traitement 64 bits et accélération de l’IA en périphérie.
- Ces microprocesseurs sont conçus pour optimiser la vitesse, la sécurité et la fiabilité.
- Tirer parti de l’’écosystème STM32 pour un développement rapide et un provisionnement sécurisé.

Media Relations
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com
Stay tuned
To receive frequent updates via email, subscribe to our press releases.
STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce le lancement de nouveaux microprocesseurs industriels de deuxième génération, la série STM32MP2. Ces microprocesseurs sont conçus pour soutenir les avancées qui caractériseront les usines intelligentes, la santé intelligente, les bâtiments intelligents et les infrastructures intelligentes de demain.
La transformation numérique entraîne des améliorations dans tous les domaines, notamment une plus grande productivité des entreprises, de meilleurs soins de santé et une sécurité et une gestion de l’énergie renforcées dans l’ensemble des bâtiments, des services publics et des réseaux de transport. Parmi les technologies essentielles à cette transformation figurent le cloud computing, l’analyse de données, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). Les nouveaux microprocesseurs de la série STM32MP2 de ST alimenteront les prochaines générations d’équipements qui sous-tendent ce monde numérique en constante évolution : contrôleurs industriels et systèmes de vision industrielle, scanners, équipements médicaux nomades (wearables), agrégateurs de données, passerelles réseau, appareils électroménagers intelligents, robots industriels et domestiques.
« Nos microprocesseurs embarqués s’inscrivent dans la tendance qui impose des charges de travail toujours plus nombreuses et des exigences plus grandes aux appareils intelligents, souvent déployés en périphérie de l’IoT, pour des délais de réponse plus rapides et une efficacité accrue », explique Stéphane Henry, directeur général de la division Microprocesseurs polyvalents (General Purpose MPU) de STMicroelectronics. « Les nouveaux microprocesseurs de la série STM32MP2 annoncés aujourd’hui contribuent à l’amélioration des performances, en introduisant notre moteur de traitement le plus puissant avec ajout de l’IA en périphérie, et une prise en charge par l’écosystème STM32 pour accélérer le développement des produits. »
Conçus pour traiter les charges de travail exigeantes et sensibles au facteur temps, le processus d’inférence dans le domaine de l’IA et la communication et dotés d’une cybersécurité de pointe, les microprocesseurs STM32MP2 ont été conçus pour résister à un fonctionnement interrompu pendant une période pouvant atteindre 10 ans.
La sécurité de pointe des nouveaux microprocesseurs STM32MP2 s’appuie sur des circuits sécurisés développés par ST, des contrôles anti-falsification, un micrologiciel protégé et un provisionnement sécurisé associés à l’architecture TrustZone® d’Arm®, assurant la protection des clés de chiffrement et des données sensibles. Certifiés SESIP niveau 3, principale méthodologie de test de sécurité pour la conformité et les appareils connectés, les microprocesseurs de la série STM32MP2 répondent aux prochaines exigences de cyberprotection de plus en plus strictes dans des territoires clés du monde, comme aux Etats-Unis avec le programme «U.S. CyberTrust Mark » ou l’Union européenne avec la Directive sur les équipements radio, qui doivent devenir obligatoires en 2025.
« En collaboration avec ST, nous avons relevé le défi de connecter nos appareils au cloud. Qu’il s’agisse d’ouvrir des serrures à distance ou d’accorder de nouveaux droits d’accès, nos produits façonnent l’avenir de la gestion des accès », a déclaré Marco Temporiti, responsable R&D Software d’ISEO. « Grâce au microprocesseur STM32MP2 et à ses capacités de chiffrement fort, nous sommes en mesure de créer une passerelle industrielle qui affiche un niveau de fiabilité et de sécurité hors pair. L’intégration transparente au projet Yocto de Linux rationalise notre processus de développement, ce qui nous permet d’innover facilement. De plus, le programme de longévité de 10 ans de ST garantit à nos produits une longue durée de vie à un coût réduit, établissant ainsi un nouveau standard dans l’industrie. »
« Nous avons travaillé avec ST pour créer un adaptateur audio réseau à 2 canaux en nous appuyant sur les microprocesseurs de la série STM32MP1 pour gérer des tâches telles que la conversion de signaux audio numériques réseau pour l’émission et la réception. La puissance de traitement élevée, la connectivité Ethernet et les interfaces de sortie audio adaptables ont joué un rôle déterminant dans le choix des microprocesseurs de la série STM32MP1 pour leur intégration à nos produits », a déclaré Yue XIONG, CEO de S-TRACK. « Aujourd’hui, nous nous réjouissons des possibilités offertes par les nouveaux microprocesseurs de ST, en particulier la série STM32MP2 qui délivre une efficacité énergétique optimale, nous permettant ainsi de nous affranchir de tout système de refroidissement. De plus, le coprocesseur Cortex-M intégré évite d’utiliser un microcontrôleur externe, tandis que la prise en charge de la connectivité Gigabit Ethernet et du protocole PTP (Precision Time Protocol) assure une synchronisation et un transfert des données de haute précision entre les appareils. Cette technologie avancée nous permet d’envisager l’élargissement de notre gamme de produits à des offres à 16 canaux. »
Les premiers microprocesseurs STM32MP2 sont prévus d’entrer en production en volume en juin 2024. Pour toute demande d’échantillons et de prix, contacter les bureaux de ventes locaux de ST.
Complément d’information technique à l’intention des rédacteurs
Ces microprocesseurs sont les premiers architecturés par ST autour d’un processeur central (CPU) 64 bits Arm Cortex®-A35 dont la fréquence de cadencement peut atteindre jusqu’à 1,5 GHz, afin d’augmenter la capacité de traitement principale par rapport aux microprocesseurs STM32MP1 de première génération.
Ce processeur est le centre d’un moteur de traitement hétérogène qui contient également un cœur Cortex-M33, ainsi qu’un processeur graphique (GPU), un processeur neuronal (NPU) et un processeur vidéo (VPU). Les fonctions IA peuvent s’exécuter sur les processeurs CPU, GPU ou NPU selon la charge du processeur et les besoins des applications, avec à la clé des performances et une efficacité énergétique optimisées. En fait, le haut niveau d’efficacité de ces microprocesseurs permet de concevoir des systèmes qui opèrent sans refroidissement actif, ce qui apporte de nombreux avantages tels que des dimensions réduites, un fonctionnement silencieux, une fiabilité accrue et une faible consommation d’énergie.
Le processeur graphique (GPU) 3D prend en charge des écrans jusqu’à la résolution de 1080p et les fonctionnalités multimédias comprennent également un pipeline vidéo full-HD avec des interfaces DSI et LVDS parallèles. Associées à une interface pour caméra MIPI CSI-2 avec processeur de signal d’image (ISP), ces fonctionnalités améliorent la prise en charge des applications de vision industrielle les plus sophistiquées. Ces microprocesseurs sont dotés d’autres interfaces industrielles puissantes, notamment jusqu’à trois ports Gigabit Ethernet avec un commutateur à deux ports et la prise en charge de réseaux Ethernet sensibles au temps (TSN). Des interfaces PCIe Gen2, USB 3.0 et 3 CAN-FD facilitent également l’intégration dans un large éventail d’applications de communication et de contrôle.
Les nouveaux microprocesseurs bénéficient des ressources de développement STM32 que connaissent bien les ingénieurs qui travaillent avec des microcontrôleurs STM32 et des microprocesseurs STM32 de ST. L’écosystème STM32Cube fournit des outils et des packs logiciels spécifiques pour microprocesseurs, notamment les environnements OpenSTLinux et OpenSTDroid pour Android. Enfin, des cartes d’évaluation permettent de simplifier le développement et d’accélérer la réalisation des projets.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-arm-cortex-mpus.html.
* STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l’UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.
A propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.
Downloads
related-content
Media Relations
Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com
Stay tuned
To receive frequent updates via email, subscribe to our press releases.