search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > Le site de ST Grenoble poursuit son évolution avec l’extension de sa salle de test des composants électroniques et l’inauguration d’un nouveau bâtiment visant la certification BREEAM

Language Versions

Le site de ST Grenoble poursuit son évolution avec l’extension de sa salle de test des composants électroniques et l’inauguration d’un nouveau bâtiment visant la certification BREEAM

  • Augmentation des capacités de test de 20% pour répondre à la demande et à la complexité croissantes des semiconducteurs
  • Inauguration d’un nouveau bâtiment de 5 000 m2 visant la certification environnementale BREEAM1 outstanding dans le cadre de sa démarche de développement durable

Media Relations

Nelly Dimey
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

Pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs destinée aux marchés de l’automobile, de l’industriel, de l’électronique personnelle et équipements de communication, ordinateurs & périphériques du Groupe, STMicroelectronics Grenoble poursuit son évolution avec l’extension de son centre technologique dédié aux tests des puces électroniques. Le site inaugure également ce jour un nouveau bâtiment qui permettra d’accueillir environ 400 salariés.

 

Extension de la salle de Test
Face à la complexité accrue des produits, le centre de Recherche & Développement de STMicroelectronics Grenoble, l’un des plus avancés du Groupe, renforce son activité de tests avec l’aménagement de 300 m2, supplémentaires de salle blanche portant ainsi sa superficie totale à
4 000 m² (incluant la ligne de prototypage). Aujourd’hui, 120 personnes travaillent quotidiennement au développement du test des produits de demain sur le site, afin de garantir leur qualification avant d’être introduits sur les différents marchés adressés par le Groupe. Pour chaque famille de produits (microcontrôleurs, capteurs d’images, produits analogiques, produits radio-fréquence, produits pour l’automobile etc..), un équipement-testeur avec des spécifications bien précises est nécessaire, nécessitant outre des compétences électroniques, des expertises en mécanique de haute précision, optique, physique des matériaux et en informatique. La salle blanche a ainsi augmenté sa capacité d’équipements-testeurs afin de servir les divisions du Groupe présentes sur le site.

 

Inauguration d’un nouveau bâtiment de 5 000 m2
D’une superficie de 5 000 m2, le nouveau bâtiment qui vise la certification BREEAM Outstanding a intégré dès la phase de conception, des matériaux durables et des solutions innovantes pour maximiser l’efficacité énergétique. Ainsi, le bâtiment dispose de vitrages à très hautes performances, capables à la fois d’assurer une isolation thermique renforcée en saison hivernale, et de se protéger de la chaleur du soleil en été. Inscrit dans une démarche de gestion durable de l’eau, le site a également mis en place une cuve de grande capacité permettant aux eaux de pluies et eaux grises d’être réutilisées. Par ailleurs, des salariés « ambassadeurs » ont été associés à la réflexion sur l’aménagement intérieur afin de favoriser la collaboration, le confort et le bien-être pour l’ensemble des utilisateurs du bâtiment.

 

Ce nouveau bâtiment s’inscrit dans le projet de transformation environnementale du site qui vient de planter une mini-forêt (280 arbres et arbustes) et de recevoir en décembre dernier la labellisation refuge LPO. Fort d’une installation de 10 900 m2 d’ombrières photovoltaïques en 2023, plus de 60 points de recharge électrique pour les voitures viennent d’être installés en sus des 10 existants. Enfin, 600 places pour les vélos sont à disposition des salariés.

 

« L’expansion de notre salle de tests nous permet d’accélérer les cycles de développement des produits, de garantir leur qualité et d’améliorer notre délai de mise sur le marché pour l’ensemble de nos divisions » a déclaré Moussa Belkhiter, Directeur du site de STMicroelectronics Grenoble. « L’innovation est au cœur de notre ADN et l’inauguration de notre nouveau bâtiment qui s’intègre dans notre politique de développement durable, permet de conjuguer le bien-être de nos collaborateurs et collaboratrices et l’excellence environnementale ».

 

Notes aux éditeurs
Un processus d’innovation accéléré par la proximité géographique des sites de Grenoble et Crolles
Présent depuis plus de 50 en Isère, ST Grenoble compte plus de 2 500 salariés et est l’un des plus grands sites de R&D dédiés au développement de produits et à la maîtrise de systèmes électroniques complexes du Groupe.

 

Les nouveaux composants (ou puces) issus des différentes familles de produits de ST sont conçus par les équipes de Grenoble. Ils sont ensuite fabriqués, pour une partie, sur le site de production de Crolles. Les plaquettes (et les puces qui les constituent), sont ensuite testées sur le site de Grenoble à 2 niveaux : en amont, directement sur les plaquettes de silicium afin de vérifier le bon fonctionnement de la puce et ensuite en aval, lors de l’assemblage ou chaque puce est extraite de la plaquette pour être montée dans un boitier sur la ligne de prototypage. La ligne de prototypage met ensuite au point les recettes d’assemblage les mieux optimisées en termes de performance, de fiabilité, et de viabilité économique afin de les transférer vers la production. Partager et diffuser les expertises en collaborant avec les autres sites du Groupe dans un objectif de standardisation et d’amélioration continue des processus permet de rester à la pointe de la technologie.

 

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

 

A propos de STMicroelectronics en Isère
Présent depuis plus de 50 ans en Isère dont il est le premier employeur privé, STMicroelectronics compte plus de 7 500 salariés qui conçoivent et produisent des puces sur ses sites de Grenoble et Crolles.

 

ST Grenoble est l’un des plus grands sites de R&D dédiés au développement de produits et à la maîtrise de systèmes électroniques complexes du Groupe. ST Crolles est un site de R&D technologique et de production de puces qui fabrique des microcontrôleurs standards et sécurisés avec mémoires non volatiles embarquées, des capteurs d’images et des solutions de puissance intelligente que l’on retrouve par exemple dans l’automobile, les dispositifs médicaux, l’usine 4.0.

 

1 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) est une norme internationale de développement durable pour l’environnement bâti. Créée en 1990, elle définit une procédure structurée d’évaluation des performances des bâtiments pour les phases de conception, de construction et d’exploitation de ces derniers.

Language Versions

Media Relations

Nelly Dimey
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

Change language