STマイクロエレクトロニクス、GitHubに新たなコミュニティを開設し、社内向けプロジェクトを信頼できるコードとして公開
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、GitHubコミュニティ「STM32 Hotspot」を開設しました。STM32 HotSpotでは、STM32マイクロコントローラ(マイコン)向けに開発された組込みソフトウェア・プロジェクトがコミュニティ・メンバーに提供されます。また、展示会向けのデモや概念実証モデルなど、STのエンジニアが製品化を目的とせずに作成したサンプル・コードが公開されます。
これまで、STが社内向けに作成したサンプル・コードを、社外に共有することは通常ありませんでした。STM32 Hotspotは、既にユーザに提供されている多くのSTM32リファレンス・コードに加えて、これらのサンプル・コードをより幅広い開発者コミュニティに共有することで、さらなる付加価値を提供します。コードは、STが所有するGitHubコミュニティを介して提供されるため、ソフトウェア作成元の真正性も保証されています。
STM32 Hotspotで提供されるプロジェクトは、実際のユースケースに即して開発されています。そのため、一般的に必要とされる機能の開発を加速させ、開発工数の削減や、開発期間の短縮に貢献します。コードは、無償でダウンロードでき、使用しやすいSTのライセンス条件で配付されるため、ユーザ独自のアプリケーションに直接統合可能です。
STM32 Hotspotは、STのメイン・コミュニティに併設されます。メイン・コミュニティからは、STM32Cube開発エコシステムやSTM32 MPU(マイクロプロセッサ)組込みソフトウェア・ディストリビューションをはじめとする、STM32の公式オープンソース・ソフトウェアにアクセス可能です。これら2つのコミュニティにより、Arm® Cortex®-Mコアをベースにした1200品種を超えるSTM32マイコンや、Cortex-A7コアをベースにしたSTM32マイクロプロセッサのユーザ・サポートを拡充します。
GitHubのユーザは、https://github.com/STM32Hotspotより、STM32 Hotspotにアクセス可能です。ST GitHubメイン・コミュニティへの登録についての詳細は、https://github.com/STMicroelectronicsをご覧ください。
また、ブログ記事もご覧いただけます。
STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は、米国特許商標庁に登録されています。