search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスとtrinamiX、 有機ELディスプレイ埋込み型の顔認証ソリューションをIFA 2022に出展

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクスとtrinamiX、 有機ELディスプレイ埋込み型の顔認証ソリューションをIFA 2022に出展

  • スマートフォンへの搭載や有機ELディスプレイへの組込が可能な顔認証ソリューションのデモを展示
  • 高性能グローバル・シャッター機能を搭載したSTの近赤外イメージ・センサとtrinamiXの洗練されたアルゴリズムを組み合わせたソリューション
  • IIFAA、AndroidTM、およびFIDO規格に基づくモバイル決済向けに認証済み
article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、ドイツに本社を置く総合化学会社BASFの完全子会社で、新方式による生体認証技術のパイオニアであるtrinamiXは、顔認証向けのソリューション(リファレンス設計)で協力することを発表しました。有機ELディスプレイの内部で動作する本ソリューションは、モバイル決済において求められるセキュリティ・レベルを満たしています。また、去る9月2日~6日にベルリンで開催されたIFA 2022において、本ソリューションを使用したシステムのデモが初めて展示されました。

本リファレンス設計は、STとtrinamiXによってスマートフォン・メーカー向けに共同開発されました。フル・システムのソリューションとして、照明、高い近赤外線(NIR)感度を備えたSTのグローバル・シャッター機能搭載イメージ・センサ(VD56G3)内蔵のカメラ・モジュール、およびプロセッサ上で動作するtrinamiXの特許取得済みアルゴリズムが搭載されています。スマートフォンなど、ユーザ認証を必要とする機器へ組み込むことで、信頼性に優れた非接触の高速認証を実現します。本ソリューションの特徴は、ユーザの皮膚を検知することで生体を認識する独自技術にあります。これにより、ユーザ認証だけでなく、皮膚とその他の物質を識別し、写真や実物に酷似したフェイス・マスク、ディープ・フェイクなどによる偽装を判別可能です。

trinamiXのスマートフォン・ビジネス、アジア担当責任者であるStefan Metzは、次のようにコメントしています。「STとの協力により、価格競争力に優れた非常に小型の高性能イメージ・センサの採用が実現できました。これは、コンスーマ・エレクトロニクスを対象とする当社の製品にとって極めて重要なポイントです。さらに、trinamiX Face Authenticationは、有機ELディスプレイの背後に配置しても最高水準のセキュリティレベルを維持することが可能です。従って、高いNIR感度を持つSTのイメージ・センサとの統合は、当社のソリューションをディスプレイ背面に配置することをより容易化し、スマートフォン・メーカーに強力かつ魅力的なパッケージを提供できます。スマートフォン向けリファレンス設計の開発においては、パフォーマンスを損なうことなく、特にコンパクトなハードウェアサイズの実現に注力しました。」

STのイメージング・サブグループ コンスーマ・エレクトロニクス、インダストリアル、マスマーケット製品ビジネス・ラインを統括するDavid Maucotelは、次のようにコメントしています。「STの先進的なイメージ・センサには、最小クラスのピクセルで高感度と低クロストークを実現するプロセス技術が採用されています。そのため、大幅な性能向上や、小型・高集積化を実現可能です。trinamiXとの協力により、STは、パーソナル電子機器やその他の分野で成長するアンダー・ディスプレイ市場に対応する技術、ユースケース、およびエコシステムのサポートを拡大する新たな機会を獲得することができます。」

2021年、trinamiX Face Authenticationは、Androidへの搭載が認められました。また、Android Biometric Class 3、IIFAA Biometric Face Security Test Requirement、およびFIDO Level C(FIDOアライアンスからまもなく発表される最上位の規格)など、生体認証セキュリティにおける高度な要件に基づいて認証されています。

STおよびtrinamiXの共同開発による顔認証システムは、去る9月2日~6日にベルリン(ドイツ)で開催されたIFA 2022において初公開されました。顧客向けプレゼンテーション、およびアポイントメントについては、info@trinamiX.deまでお問い合わせください。

trinamiX GmbHについて
trinamiX GmbHは、コンスーマ機器から産業用途に渡り広く応用可能な最先端の生体認証、およびモバイル型NIR分光ソリューションを開発しています。trinamiXの製品は、私たちを取り巻く世界を適切に理解すべく、人やマシンに、より高度なデータ取得を可能にさせます。これにより、強力な生体認証セキュリティの実現とともに、社会に高度な意思決定の術を与えます。trinamiXはルートヴィヒスハーフェン(ドイツ)を拠点に、BASF SEの完全子会社として2015年に設立されました。全世界で200人以上の従業員を擁し、300以上の特許および出願中特許を保有しています。

本リリースに関する詳細については、www.trinamiXsensing.comをご覧ください。

本リリースに関する、trinamiXへのお問い合わせ先
Naomi Seibert
Tel: +49 151 73060180
Email: naomi.seibert@trinamix.de

*2022年8月24日にジュネーブ(スイス)およびルートヴィヒスハーフェン(ドイツ)で発表されたプレスリリースの抄訳です。

言語バージョン

Change language