意法半导体推出新升级的更快的STM32H7微控制器 提高智能互联产品的性能和经济性
- 业界首款内核运算速度达到550 MHz的嵌入式闪存Arm Cortex-M7微控制器
- 可扩展体系架构,先进网络保护
- 丰富的外设功能,直接可用的功能性安全保护机制
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出运算速度破纪录的嵌入闪存的STM32* 微控制器(MCU),让注重成本的新产品也具有图形用户界面、 AI和先进网络保护的高端功能。
新的STM32H7 MCU基于Arm® Cortex®-M7内核,主频550 MHz,是深度嵌入式应用市场上内核速度最快的片上集成闪存的MCU。这些单核微控制器配备高达1 MB的闪存,为注重成本的应用产品带来更高的性能和经济性。
新产品可以运行存放在外部存储器内的代码,同时处理性能和安全保护功能不受任何影响。在可变存储器控制器(FMC)和八线SPI存储器接口等功能的辅助下,无论是运行片上存储器还是外部存储器的代码,基准性能测试均能取得2778CoreMark®和1177 DMIPS的成绩,使设计人员能够解决应用需要更大存储容量的难题,例如,需要大容量帧缓存的高分辨率全彩色图形和视频,创建用户体验更先进、临场感更强的新产品。
TouchGFX图形用户界面开发框架STM32Cube扩展包(X-CUBE-TOUCHGFX)和TouchGFX Designer 编程工具进一步辅助全彩色图形用户界面的开发,这两款工具均可免费使用。
利用STM32Cube生态系统和STM32Cube.AI (X-CUBE-AI),可以将神经网络导入微控制器,利用并行摄像头接口和计算机视觉技术,开发AI技术赋能的先进功能。通过将STM32H7连接到一个或多个传感器,可以为基于STM32的产品带来诸如状态监测和其他机器学习技术等附加价值。
作为STM32Trust安全框架的组件,网络保护功能增加了对即时解密(OTFDEC)和安全固件安装(SFI)的支持。OTFDEC功能允许芯片执行外部存储器内的加密代码,而SFI安全功能让OEM厂商可以在世界任何地方订购标准产品,现场写入加密代码,这两种解决方案可有效地保护闪存中的OEM知识产权。直接可用的安全功能包括支持安全启动、对称加密(通过硬件或软件库)和加密密钥配置,也还提供非对称加密(通过软件库)。密码加密算法处理采用硬件随机数发生器、AES-128、AES-192和AES-256加密算法硬件加速器,以及支持GCM和CCM、Triple DES和哈希(MD5,SHA-1和SHA-2)的算法。
意法半导体部门副总裁、微控制器产品部总经理Ricardo de Sa Earp表示:“我们最新的STM32H7 MCU让小巧的低功耗产品也具有出色的功能和性能,充分发挥STM32系列优异的经济性和能效优势。家电、小型医疗设备,以及工业传感器和执行器,这些产品以前可能无法整合计算密集型功能,例如,AI、图形界面和人机语音交互,现在有了适合的解决方案。”
新产品的几个关键特性使其在工业应用中具有巨大的优势,例如,片上集成的开关式电源(SMPS)克服了耗散功率限制,将工作温度提高到125°C。此外,通过为所有存储器提供错误校验(ECC)功能,新产品具有故障恢复能力。
意法半导体更新了STM32开发生态系统,让用户能够快速上手新产品。灵活的原型开发和功能演示可以借助STM32H735G-DK探索套件,而NUCLEO-H723ZG Nucleo-144开发板为快速开发原型机和概念验证模型提供一个经济划算的选择。最新的STM32H7 MCU也支持STM32Cube生态系统,该生态系统由工具、嵌入式软件和中间件组成,包括图形库、通信协议栈和应用代码示例,例如,电机控制、AI和高级安全保护功能。
用户还可以使用Arm®Keil和IAR Systems公司发布的应用程序和安全功能软件工具开发新微控制器的全部功能。
IAR Systems公司嵌入式安全解决方案部总经理 Haydn Povey表示: “ST最新的 STM32H7 MCU改变了游戏规则,提升了经济性、性能和安全性。安全功能包括增强型加密加速器、先进的外部存储器保护和安全密钥配置,都是实现法规要求(包括最新的EN303645标准)所需的关键功能。我们希望IAR Embedded Workbench和C-Trust安全框架将成为工程师的首选集成开发环境,在下一代设计中发挥出他们的全部潜能。”
新推出的STM32H7 产品是 STM32H723/733, STM32H725/735和 STM32H730 Value-Line MCUs, 提供多种不同的封装选择。
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。
技术详情
每个新产品都基于破主频纪录的550 MHz的Arm Cortex-M7内核,采用单核系统架构,成本效益和先进性能兼备。下面这些功能特性让设计师能够在各种应用中最大化性能、能效和灵活性:
- 32 KB 指令缓存和32 KB数据缓存
- 紧耦合指令RAM(ITCRAM),可在时间关键的例程中重新映射地址,实现读取内存数据零等待周期
- ST的经过验证的FMAC(滤波)和Cordic(三角)模块加快数学运算速度
- 支持加密算法
- 先进的模拟外设,包括两个低功耗的16位ADC和一个12位ADC
- 支持主流工业连接标准的接口,包括三个FD-CAN端口、以太网和并行同步从设备接口(PSSI)
- ST的Chrom-ART Accelerator™提供卓越的图形性能
点击https://blog.st.com/stm32h723-stm32h733-stm32h725-stm32h735-stm32h730阅读相关博文。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com
1CoreMark: 由EEMBC®(嵌入式微处理器基准联盟)认证实验室测试分析后得出的性能比较分数。
2CCM: 使用分块密码的加密的计数器模式