意法半导体与高通合作开发的Wi-Fi/蓝牙模块交钥匙方案正式量产及重要客户应用案例成功落地
• 无线通信技术 专长和STM32嵌入式生态系统形成优势互补,为用户设计铺平道路,加快产品上市
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体宣布Wi-Fi 6和低功耗蓝牙 5.4二合一模块ST67W611M1正式进入量产阶段,与此同时,重要客户Siana采用该模块的设计项目已取得初步成功,大大缩短了无线连接解决方案的研发周期。
该模块是意法半导体与高通科技公司于2024年宣布的合作项目的首款产品,能够降低在基于STM32微控制器(MCU)的应用系统中实现无线连接的难度。双方以芯片的形式实现了合作目标,将意法半导体在嵌入式设计方面的专业知识、STM32微控制器以及软件和开发工具的生态系统与高通科技的无线连接技术专长融为一体。
意法半导体连接业务线总监 Jerome Vanthournout 指出:“无线连接是将智能边缘设备连接到云端的关键技术。消费电子和工业市场对智能物联网设备的需求不断增长,增速也越来越快,掌握复杂的 Wi-Fi 和蓝牙协议,并将其引入设备和物联网应用中是一个巨大的挑战。我们的模块化解决方案采用业界先进的技术知识,让产品开发人员能够集中资源和精力开发应用层,加快新产品的上市速度。”
高通科技公司产品管理高级总监Shishir Gupta也表示:“很高兴看到我们通过ST67W模块与意法半导体公司合作的影响。该模块包含高通的无线连接组件,不仅简化了Wi-Fi和蓝牙与STM32微控制器驱动的各种设备的集成,还提供了令人难以置信的灵活性和可扩展性。该模块证明了我们共同致力于推动物联网领域的创新和卓越性。”
ST67W模块可以与任何一款STM32 MCU集成到一起,内置高通科技的多协议网络协处理器和 2.4GHz 射频收发器。模块内置所需的全部射频前端电路,包括功率放大器、低噪声放大器、射频开关、巴伦和集成PCB天线,并配备 4MB代码和数据闪存,以及 40MHz晶振。该模块预装Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4协议栈,并获得了强制性规范预认证,不久将通过软件更新增加对Thread 和 Matter 协议的支持。此外,新模块还提供同轴天线或板级外接天线连接器。安全保护功能包括加密加速器和安全服务,例如,达到 PSA 1级认证的安全启动和安全调试,让客户能够轻松满足即将出台的《网络弹性法案》和 RED 指令的要求。
产品开发人员无需掌握射频设计知识技能,就能够使用新模块开发可行的解决方案。该模块在32 引脚 LGA 封装内集成了丰富功能,可直接安装到电路板上,并支持使用简单的低成本两层 PCB板开发应用。
Siana Systems 作为首批探索该无线连接模块潜力的物联网技术公司,正通过深度挖掘其性能优势,以提升产品性能并加速产品上市进程。
Siana Systems 创始人、解决方案架构师 Sylvain Bernard 强调:“ST67W模块拓展了在STM32终端设备上实现 Wi-Fi连接的可能性,让我们无需再担心系统的最低需求。只需集成该模块,即可快速获得蓝牙和 Wi-Fi 连接,几乎无需额外的开发测试工作,为我们的下一代产品设计提供了简单、完美的解决方案。该模块集成了射频收发器和射频前端电路,性能非常强大,灵活的电源管理和快速唤醒时间让我们能够开发出高能效的新产品。”
ST67W611M1依托 STM32 生态系统的资源优势,该生态覆盖 4,000 多款微控制器,包括强大的 STM32Cube开发工具和软件,以及支持边缘人工智能开发的增强功能。STM32是一个庞大的产品家族,涵盖经济实惠的 Arm® Cortex®-M0+微控制器和搭载高性能内核的高端产品,例如,基于Cortex-M55的微控制器、带 DSP 扩展指令集的 Cortex-M4微控制器和搭载Cortex-A7内核的STM32MP1/2微处理器。
ST67W611M1 无线模块现已上市,采用32 引脚 LGA 封装。X-NUCLEO-67W61M1 扩展板和STDES-ST67W61BU-U5设计参考方案也已同步上市,方便开发人员评测模块功能和开发应用。
更多产品详情请访问ST产品网页
STM32 是意法半导体国际有限公司 (STMicroelectronics International NV) 或其关联公司在欧盟和/或其他国家/地区的注册和/或非注册商标。STM32 已在美国专利商标局注册。
高通品牌产品是指高通公司和/或其子公司的产品。Qualcomm是高通公司的商标或注册商标。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿