意法半导体第四代碳化硅功率技术问世:为下一代电动汽车电驱逆变器量身定制
- 到 2025 年,750V 和 1200V两个电压等级的产品将实现量产,将碳化硅更小、更高效的优势从高端电动汽车扩展到中型和紧凑车型。
- 到 2027 年,ST 计划推出多项碳化硅技术创新,包括一项突破性创新。
![article image](https://newsroom.st.com/wp-content/uploads/2024/09/SiC-Gen4-C3283C-s.jpg)
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出第四代 STPOWER 碳化硅 (SiC) MOSFET 技术。第四代技术有望在能效、功率密度和稳健性三个方面成为新的市场标杆。在满足汽车和工业市场需求的同时,意法半导体还针对电动汽车电驱系统的关键部件逆变器特别优化了第四代技术。公司计划在 2027 年前推出更多先进的 SiC 技术创新成果,履行创新承诺。
意法半导体模拟、功率与分立器件、MEMS 和传感器产品部(APMS)总裁 Marco Cassis 表示:“意法半导体承诺为市场提供尖端的碳化硅技术,推动电动汽车和高能效工业的未来发展。我们将继续在器件、先进封装和电源模块方面创新,推进 SiC MOSFET 技术发展。结合供应链垂直整合制造战略,我们通过提供行业前沿的 SiC 技术、打造富有韧性的供应链,以满足客户日益增长的需求,并为更可持续的未来做出贡献。”
作为 SiC 功率 MOSFET 的市场领跑者,意法半导体正在进一步推进技术创新,以充分利用 SiC能效和功率密度比硅基器件更高的优点。最新一代 SiC 器件旨在改善未来电动汽车电驱逆变器平台,进一步释放小型化和节能潜力。尽管电动汽车市场不断增长,但要实现广泛应用仍面临挑战,汽车制造商正在探索推出普通消费者都能买得起的电动汽车。基于 SiC 的 800V电动汽车平台电驱系统实现了更快的充电速度,降低了电动汽车的重量,有助于汽车制造商生产续航里程更长的高端车型。意法半导体的新 SiC MOSFET 产品有750V 和 1200V两个电压等级,能够分别提高 400V 和 800V 电动汽车平台电驱逆变器的能效和性能。中型和紧凑车型是两个重要的汽车细分市场。将 SiC的技术优势下探到这两个市场,有助于让电动汽车被普罗大众接受。除了电车外,新一代SiC技术还适用于各种大功率工业设备,包括太阳能逆变器、储能解决方案和数据中心等日益增长的应用,帮助其显著提高能源效率。
产品状态
意法半导体现已完成第四代 SiC 技术平台 750V 电压等级的产前认证,预计将在 2025 年第一季度完成 1200V 电压等级的认证。标称电压为 750V 和 1200V 的产品随后将上市销售,从标准市电电压,到高压电动汽车电池和充电器,满足设计人员的各种应用开发需求。
应用场景
与硅基解决方案相比,意法半导体的第四代 SiC MOSFET 解决方案的能效更高,尺寸更小,重量更轻,续航更长。这些优势对于实现电动汽车的广泛应用至关重要。一线电动汽车厂商正与意法半导体达成合作,将第四代 SiC 技术引入他们的新车型,以提高性能和能源效率。虽然主要应用是电动汽车电驱逆变器,但意法半导体的第四代 SiC MOSFET 也同样适用于大功率工业电机驱动器,因为新一代产品改进了开关性能和稳健性,让电机控制器变得更高效、更可靠,可降低工业环境中的能耗和运营成本。在可再生能源应用中,第四代 SiC MOSFET 可以提高太阳能逆变器和储能系统的能效,有助于实现可持续化和成本效益更高的能源解决方案。此外,新一代 SiC MOSFET高能效和紧凑尺寸的技术特性对于解决巨大的功率需求和热管理挑战至关重要,适用于 AI 服务器数据中心的电源。
技术开发规划
意法半导体通过垂直整合制造战略加快 SiC 功率器件的开发,同时还在开发多项 SiC 技术创新,推动功率器件技术在未来三年内取得重大改进。未来的第五代 SiC 功率器件将采用基于全新工艺的高功率密度创新技术。ST 正在同时开发一项突破性创新技术,该技术创新有望在高温下实现更出色的导通电阻 RDS(on) 参数,在与现有的SiC 技术相比,将进一步降低 RDS(on)。
ST 将在 2024年ICSCRM科学产业大会上展示公司在SiC 和其他宽禁带半导体上取得的最新研发成果。该活动将于 2024 年 9 月 29 日至 10 月 4 日在北卡罗来纳州罗利举行,包括 ST 技术讲解和关于‘High volume industrial environment for leading edge technologies in SiC’(为SiC 前沿技术创造量产工业环境”)的主题演讲。了解更多信息,点击链接 ICSCRM 2024 – STMicroelectronics。
技术说明,供编辑参考
与前几代产品相比,意法半导体的第四代 SiC MOSFET 的问世,代表意法半导体在电源转换技术上取得了重大进展。第四代碳化硅具有出色的性能和稳健性,能够满足未来电动汽车电驱逆变器的严格要求。第四代 SiC MOSFET 的导通电阻 (RDS(on))明显低于前几代产品,这可以最大限度地降低导通损耗,提高系统的整体能效。第四代碳化硅的开关速度更快,开关损耗更低,这对于高频应用至关重要,并可实现更紧凑、更高效的电源转换器。第四代技术在动态反偏测试(DRB) 条件下的稳健性表现更加出色,且超过了 AQG324 标准,确保在恶劣条件下正常可靠工作。
第四代产品继续提供出色的 RDS(on) x 裸片面积的品质因数,确保高电流处理能力和最小损耗。以 25 摄氏度时的 RDS(on) 为参考,第四代器件的裸片平均尺寸比第三代器件减小 12-15%。,第四代产品可实现更紧凑的电源转换器设计,节省宝贵的电路板空间,降低系统成本。这些器件更高的功率密度能够支持开发更紧凑、更高效的电源转换器和逆变器,这对于汽车和工业应用都至关重要。此外,人工智能服务器数据中心的电源模块也会受益于第四代产品,因为占用空间和能效是这类应用要考虑的关键因素。
作为该技术的行业引领者,意法半导体已为全球 500 多万辆乘用车提供 STPOWER SiC 器件,用于牵引逆变器、OBC(车载充电器)、DC-DC 转换器、电动汽车充电站和车载空调压缩机等一系列电动汽车应用,显著提高了新能源汽车的性能、效率和续航里程。作为集成设备制造商 (IDM),意法半导体的 SiC 战略确保了供应质量和安全性,以服务于汽车制造商的电气化战略。意法半导体最近宣布在卡塔尼亚建立完全垂直整合的 SiC 衬底制造工厂,预计将于 2026 年开始生产,该工厂正迅速采取行动,支持电动汽车和工业应用向更高效率的快速转型。
有关 ST SiC 产品组合的更多信息,请访问www.st.com/sic-mosfets。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿