意法半导体高性能微控制器为智能家居和工业系统新创新扫清障碍
新的STM32H7R/S微控制器将嵌入式应用性能提高到一个新水平,适合新一代智能工厂、建筑、基础设施和健康监测设备
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 发布了一款新的集MPU和MCU两者之长的高性能产品。微处理器(MPU)系统通常更加复杂,处理性能、系统扩展性和数据安全性更高,而微控制器(MCU)系统的优势是简单和集成度高。取两者之长,意法半导体新产品越级进化。
在采用这些新的STM32H7 MCU后,设备厂商可以更快、更经济地开发智能家电、智能楼宇控制器、工业自动化和个人医疗设备,满足终端市场用户日益增长的需求。具体用例包括增加更丰富多彩的图形用户界面,同时执行多个不同的功能。这些设计往往需要用微处理器(MPU)才能实现。
意法半导体通用MCU部门总经理Patrick Aidoune表示:“很荣幸我们的STM32是世界上很受欢迎的Arm Cortex-M微控制器,而最新的STM32H7系列能够让设计师依托这个强大的生态系统处理更多的用例,它的MPU级特性具有卓越的核心性能,兼备MCU的外设集成度和便利性,而且价格实惠。”
STM32H7R/S MCU的潜在客户Riverdi公司的首席执行官Kamil Kozlowski表示: “这两款MCU集成专用图形处理器和快速存储接口,与我们突破嵌入式显示器极限的使命完美契合。Riverdi选用这款芯片设计下一代显示模组。新MCU有望提高未来屏显的视觉性能和响应速度,为用户带来更具吸引力的用户体验,这代表我们在向客户提供尖端屏显解决方案的研发过程中迈出重要一步。”
STM32H7R和STM32H7S两款新微控制器具有强大的安全功能,能够满足物联网(IoT)应用对网络安全的要求。两款产品的共同安全功能包括防止物理攻击、存储器保护、在运行时保护应用程序的代码隔离保护功能,以及平台验证。此外,STM32H7S产品还增加了更多的强化的安全功能,集成了不可变的信任根、调试验证,以及硬件加密加速器,其中,硬件加密加速器支持最新的加密算法,防止非法访问代码和数据。利用这些安全保护功能,这两款产品聚焦于SESIP3和PSA 3级以下安全认证,满足业内最高的网络安全保护标准。
STM32H7 MCU搭载了在意法半导体迄今发布的产品中性能最高的Arm®Cortex®-M内核(最高运行频率600MHz的Cortex-M7),集成了容量最小的片上存储器和高速外部接口,让工程师能够使用简单的低成本微控制器开发工具,开发性能和灵活性更高的系统。现有产品再细分为两个产品线:STM32H7R3/S3通用MCU和图形处理能力增强的STM32H7R7/S7。开发人员可以在两个产品之间全面共享软件,有效利用项目资源,加快新产品上市。
ABI Research机构高级研究总监Michela Menting表示: “物联网硬件安全是开发者在开发可信设备时追求的永恒目标。难点在于为MCU嵌入式硬件带来高安全性,实现MPU级别的处理性能,同时保证出色的成本效益,这三个标准在市场上通常无法同时满足。新的STM32H7 MCU似乎正是具备这一特质,把安全功能放在首位和中心位置,能够满足消费电子和工业领域多应用对隐私安全的迫切要求。”
意法半导体的新STM32H7 MCU计划2024年4月开始量产。申请样片和询价联系意法半导体当地销售办事处。
意法半导体还提供STM32H7S8-DK演示开发平台,以及价格实惠且可扩展的NUCLEO-H7S3L8 MCU开发板,加快使用新产品开发应用的速度。
详情访问www.st.com/stm32h7rs-product-overview 。
技术说明:
关于STM32H7系列微控制器,ST的产品策略是在芯片上嵌入Bootflash闪存和SRAM存储器,而应用代码和数据存放在片外存储器芯片上。Bootflash闪存确保系统启动更容易、更安全,与STM32 MCU保持一致,便于开发者沿用熟悉的开发工具和STM32软件包。STM32Cube软件和工具可帮助开发人员设置启动系统,把代码存放在外部存储器内。
开发人员可以自由地选择类型和容量适合应用设计的外部存储器,同时确保物料成本(BoM)具有经济效益;可以从外部存储器执行应用程序代码,也可以将其加载到大容量的SRAM内部存储器。在连接外部存储器芯片的I/O引脚内,存储器加密引擎(MCE)在数据传输期间动态加解密编码数据。该存储器接口在DTR模式下工作频率高达200MHz,确保应用程序运行顺畅,无卡顿。
除了高性能内核外,这款微控制器还集成了其NeoChrom GPU图形处理器,能够实现MPU级别的图形用户界面(GUI),具有丰富的色彩,支持动画播放和3D图效。这两款MCU还集成了显示控制器,能够处理绚丽的高清彩色用户界面,在过去,小小的微控制器很难胜任这个工作。运行图形用户界面仅占用大约10%的主CPU性能,因此,目标应用能够提供媲美智能手机的用户体验,同时还能运行边缘人工智能、通信和实时控制等要求苛刻的应用程序。STM32H7R和STM32H7S两款微控制器都支持ST的TouchGFX GUI开发框架,意法半导体不断更新该框架的功能,使开发人员能够用流畅的图形和动画创造富有想象力的视觉效果。
作为MCU,新产品允许用户设计开发层数比典型MPU少很多的简单的PCB印刷电路板,从而节省成本。新产品给设计人员带来的另一个好处是,有多种封装可选,从68引脚的低成本封装,到最多225引脚的封装,既可以满足成本预算需求,又可以解决外部连接设备数量多的问题,例如,大量传感器输入或通信通道。
此外,与MPU典型做法不同的是,新微控制器还集成了电源管理功能,而MPU则需要一个外部电源管理芯片(PMIC)。
* STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroElectronics International NV) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿