Sphere StudiosとSTマイクロエレクトロニクス、 世界最大のシネマ用イメージ・センサを発表
世界最先端のカメラ・システムであるBig Sky用に開発されたセンサがラスベガスのSphere向け超高解像度コンテンツの撮影に採用
![article image](https://newsroom.st.com/wp-content/uploads/2024/01/BigSky-t4598-s.jpg)
報道関係者お問い合わせ先
Sphere Entertainment
spherepr@thesphere.com
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR)と、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、Sphereのカメラ・システム「Big Sky」に使用される、世界最大のイメージ・センサ開発において協力したことを発表しました。Big Skyは、革新的な超高解像度カメラ・システムで、ラスベガスの次世代エンターテインメント・アリーナ「Sphere(スフィア)」用のコンテンツ撮影に使われます。
スフィアの内部には、世界最大の高解像度LEDスクリーンが観客を包み込むように設置されており、完全な没入型の映像環境を作り出します。Big Skyは、160,000平方フィート(約14,865平方メートル)、16K x 16KのLEDスクリーン用のコンテンツを撮影するため、Sphere Studiosのチームによって設計されました。Sphere Studiosは、スフィアの独創的なライブ・エンターテインメント体験を開発するSphere Entertainment社内のコンテンツ・スタジオです。STは、Sphere Studiosと協力し、スフィアのディスプレイに必要なサイズと忠実性のある映像を撮影できる初の18Kセンサを製造しました。Big Skyに搭載されたセンサは、商用としては世界最大のシネマ用カメラ・センサで、きわめて鮮明なシネマ・レンズと組み合わせることにより、革新的な方法で高精細・大画面の映像を撮影することができます。
Sphere StudiosのBig SkyアーキテクトのリーダーであるDeanan DaSilvaは、次のようにコメントしています。「Big Skyは、各要素において設計と製造のイノベーションが実現されており、シネマ用カメラの技術を大きく進歩させます。センサは、あらゆるカメラの画質において、きわめて重要な役割を担っています。スフィア用ディスプレイのサイズと高い解像度を実現する上で、Big Skyにはこれまでにない高性能のセンサが必要でした。STは、当社と緊密に協力し、STの持つ広範な専門性を活用することで革新的なセンサを生み出しました。このセンサは、スフィアにおける没入型コンテンツだけでなく、エンターテインメント業界全体の可能性を拡げます。」
STのエグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 イメージング・サブグループ ジェネラル・マネージャであるAlexandre Balmefrezolは、次のようにコメントしています。「STは約25年間にわたり、イメージング分野における最先端の技術、IP、およびツールで先進的な機能と性能を備えた独自のソリューションを開発してきました。サイズ・解像度・速度に加え、低ノイズ、高ダイナミック・レンジ、そして不可能に思われた歩留まり要件を備えたカスタム・センサを開発することは、STにとって全く新しい挑戦でした。しかし、クロル(フランス)の12インチ(300mm)ウェハ工場で最初のウェハを出荷できたことで、私たちはこの挑戦に成功しました。」
イメージ・センサの開発と製造におけるリーダーとして、STは、プロフェッショナルな写真撮影や映画撮影など、幅広い市場にイメージング技術とファンドリ・サービスを提供しています。Big Skyの3億1600万画素のセンサは、ハイエンドの商用カメラに使用されているフルフレーム・センサと比較して、約7倍のサイズと約40倍の解像度を備えています。ダイは、ウォレット・サイズの写真の2倍のサイズとなる9.92 x 8.31cm(82.4cm2)で、300mmウェハ上でわずか4枚しかとれません。また、Big Skyは、120fpsの高速撮影も可能で、60GB/秒でデータを転送できます。
Big Skyは、複数のカメラの映像をつなぎ合わせることなく、1台のカメラで大画面の映像を撮影できるため、近距離撮影の限界や映像のつなぎ目といった、つなぎ合わせによって生じる問題を回避できます。Big Skyの技術に関して、10件以上の特許がSphere Studiosから出願されています。
スフィアでは現在、『The Sphere Experience』の一環として、Darren Aronofsky監督による『Postcard from Earth』を上映しています。これは、Big Skyを使用した最初のシネマ作品です。『Postcard from Earth』は観客を7つの大陸をまたぐ旅へといざない、Big Skyで撮影された魅力的な映像によって、ラスベガスの客席を離れることなく新しい世界へと旅したかのような体験を提供しています。『The Sphere Experience』の詳細については、thesphere.comをご覧ください。
映像資料については、こちらをご覧ください。
Sphere Entertainment Co.について
Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR)は、優れたライブ・エンターテインメントとメディアを提供する企業です。スフィアは、最先端の技術によって実現した、今後のエンターテインメントを再定義する次世代のエンターテインメント・アリーナです。スフィア初の施設は、2023年9月にラスベガスでオープンしました。Sphere Entertainmentは、地域のスポーツおよびエンターテインメントを扱う2つのネットワーク(MSG NetworkおよびMSG Sportsnet)を運営するMSG Networksと、幅広いライブ・スポーツ・コンテンツなどのプログラムをダイレクトに消費者へ提供する認証ストリーミング・メディアのMSG+を保有しています。詳細については、ウェブサイト(sphereentertainmentco.com)をご覧ください。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)の実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。