意法半导体发布电流隔离高边开关,具备工业负载诊断控制和保护功能
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体发布一个八路输出高边开关产品系列。新产品具有电流隔离和保护诊断功能,导通电阻RDS(on)低于 260mΩ ,可提高应用的耐变性、能效、可靠性和故障恢复能力。
新发布的八路输出开关 ISO808、ISO808A、ISO808-1和ISO808A-1可驱动所有类型的单侧接地工业负载,例如,容性负载、阻性负载和感性负载。典型用例是可编程逻辑控制器 (PLC)、工业 PC和计算机数控(CNC)机,特别是需要隔离电流以增强保护功能的智能工厂敏感电子设备。
ISO808和ISO808A限流0.7A,而ISO808-1、ISO808A-1限流1A。ISO808和ISO808-1的每路输出都有单独的输入引脚,可以直接控制或同步开关操作,同时驱动所有输出引脚。ISO808A和 ISO808A-1具有串行 SPI 输入引脚和开漏电源正常(Pgood)指示引脚,方便系统管理。全系产品都有一个专用的故障指示引脚。
每路输出都有单独的过载保护机制,这样,没有过载的通道就可以继续正常运行。保护机制是通过监测通道温度和外壳温度发现过载事件,当发现过载时,通道关闭,然后,通道自动重新开通,快速恢复到正常状态,尽量减少主控制器介入。如果故障仍然存在,通道将再次关闭。控制侧电源轨 (VDD)和处理侧(VCC)电源轨具有接地断路保护、反极性保护、短路保护、外壳热保护,以及欠压关断功能。隔离屏障两侧是通过射频传送数据,从而最大限度地提高抗噪能力。内部逻辑电路负载报告任何数据错误,如果控制侧电源电压丢失,则看门狗确保处理级输出功率是安全的。
这些开关的性能和特性有助于工业应用符合适用的国际标准,包括IEC 61000 规范的静电放电 (ESD)、电气瞬变和工频磁场抗扰度,符合 UL1577 和 UL508 隔离规范以及 VDE 0844-11 安全限制。
除了与市场上较热的其他品牌的开关引脚兼容外,意法半导体的 ISO808系列还有额外优势,例如,RDS(on)的导通电阻更低,SPI输入款产品有电源良好引脚。
ISO808系列有一个巨大的开发生态系统,比与其他品牌产品具有更多优势。四款X-NUCLEO工业数字输出扩展板(X-NUCLEO-OUT11A1, -OUT12A1, -OUT13A1, and -OUT14A1) 配合 STM32 Nucleo开发板,可以加快器件适用性评估,而图形界面应用软件STSW-IFAPGUI 则可简化器件的配置和控制。
ISO808 系列现已上市,采用 PowerSO36 封装。
STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32已在美国专利商标局注册。