意法半导体助力STM32开发者简化AI模型开发流程
全新工作流程整合已训练AI模型的选型、调优与测试,助力开发者快速、安心地开展边缘AI开发
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体优化了ST Edge AI Suite 的工作流程,将四款全新工具融入统一的开发环境,让开发者能够更便捷地在STM32微控制器上部署嵌入式机器学习模型。
Model Explorer是本次更新推出的首款新工具,提供直观的网页界面,方便用户浏览预训练模型并找到适合的AI模型。这些模型此前可通过Model Zoo的GitHub代码仓库获取。Dataset Factory可帮助用户采集原始数据,并将其转换为可用、可靠的数据集, 而Model Factory支持面向特定应用的模型训练、定制、量化及进一步优化,帮助用户针对STM32 MCU优化模型。为在部署前验证性能,Model Bench提供网页界面,借助意法半导体开发板集群,让用户能够远程在硬件上对模型进行基准测试。此外,Model Bench将取代ST Edge AI Developer Cloud。
对此,意法半导体边缘AI解决方案事业群副总裁Stephane Henry表示:“随着本地推理成为当今智能产品的一项关键特征,高效开发和应用AI模型已成为设计人员的首要任务。目前,我们拥有微控制器厂商中规模最大的AI模型库,包含400多个预训练模型,其中有大量面向传感应用的模型,也就是物理AI模型。通过ST Edge AI Suite中的Model Explorer、Model Factory、Dataset Factory和Model Bench,我们将这些支持整合到一个专为基于STM32器件进行开发的设计人员打造的环境中。”
目前,意法半导体已通过Edge AI Suite为超过260,000个项目提供支持,且项目数量仍在持续增长。其用户群体包括来自大型知名科技企业、初创企业等各类规模公司的工程师,以及独立开发者。
从消费电子到工业传感器、控制设备、医疗器械和汽车系统,嵌入式AI是实现具有竞争力的功能、性能和功耗表现的关键。工程师需要新一代工具和工作流程,以选择模型并根据具体用例进行调整,优化内存和计算资源使用,并在目标硬件上验证性能。
ST Edge AI Suite将用户与涵盖4,000多款在售产品型号的广泛STM32生态系统连接起来。与之配套的强大STM32Cube生态系统提供MCU选型和配置工具、软件库及代码示例,并支持用户在自己偏好的集成开发环境(IDE)中开展工作。STM32Cube还为用户提供丰富的评估硬件资源,涵盖低成本STM32 Nucleo开发板、功能齐全的Discovery探索套件,以及支持无线连接、视觉、飞行时间(ToF)、物联网传感、电机驱动等功能的扩展板。
全新工具将于11月下旬推出。欢迎访问以下网址注册,以便接收上线通知:https://content.st.com/new-stm32-edge-ai-tools.html
如需使用当前版本的ST Edge AI Suite,请访问:https://www.st.com/edge-ai-suite
备注:STM32是STMicroelectronics International NV或其关联公司在欧盟和/或其他地区的注册和/或未注册商标。其中,STM32已在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有49,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn