search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布新STM32G0微控制器,增加USB-C全速双模端口、CAN FD接口和更大容量的存储器

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体发布新STM32G0微控制器,增加USB-C全速双模端口、CAN FD接口和更大容量的存储器

意法半导体 STM32G0* 系列Arm® Cortex®-M0+ 微控制器 (MCU)新增多款产品和更多新功能,例如,双区闪存、CAN FD接口和无晶振USB全速数据/主机支持功能。

对于注重预算的应用,新的  STM32G050超值产品线、STM32G051和STM32G061主流产品线增加了丰富的模拟功能和最大容量18KB 的 RAM存储器,以及多达 48 引脚且售价极具竞争力的封装。

此外,STM32G0B0 超值产品线、STM32G0B1和STM32G0C1主流产品线给STM32G0 带来了新功能,这三个产品线都集成了一个 USB 2.0 设备/主机控制器和双区闪存,而STM32G0B1 和 STM32G0C1还增加了意法半导体的 FDCAN 外设。

有了集成无晶振USB2.0 全速主从双模数据接口和 USB-C 供电控制器的新产品加入,STM32G0系列让客户能够利用双模功能扩展新 USB-C 设备互操作性,开发创新应用。由于USB 双模即将取代 USB On-The-Go (OTG),STM32G0 可以在设备和主机之间轻松完成角色互换,通过简单的 USB供电命令在送电和受电之间快速转换。FDCAN 模块提供两个 CAN 2.0 接口并支持 CAN FD技术,有助于工业系统和汽车诊断系统集成创新功能。

在应用开发方面,现已推出的NUCLEO-G0B1RE开发板和 STM32G0C1E-EV评估板可加快新项目开发,STM32CubeG0软件包提供硬件抽象层 (HAL)、低层 (LL) API 和中间件等软件。

在增加这些新产品和技术功能后,现在STM32G0 系列覆盖 8 – 100 引脚封装、16 -512 KB片上闪存容量,以及高达 144 KB的大容量程序数据 RAM。灵活可变的运行模式和静态模式确保低功耗和最高64MHz的处理频率。高精度内部时钟信号在整个工作温度范围内非常稳定,高精度计时器的分辨率可设为CPU处理频率两倍。STM32G0 MCU 具有高抗噪性、最高125°C的多种额定工作温度范围。

网络安全功能为消费电子、家电和工业应用带来先进的数据安全保护,其中包括安全启动和固件更新 (SB/SFU)、保护厂商知识产权的专有代码读出保护 (PCROP) ,以及协助任务分区的存储器保护单元 (MPU) ,同时还推出了具有 AES-256 硬件加密加速处理器的产品型号。

新的 STM32G0 产品现已量产,STM32G050F6P6 超值产品线采用 TSSOP20 封装和 32 KB 闪存。在STM32G0B产品线中,STM32G0B0KET6采用LQFP32封装和512 KB 闪存。

NUCLEO-G0B1RE Nucleo-64 boardSTM32G0C1E-EV 已上市。

详情访问www.st.com/stm32g0,相关博文请访问https://blog.st.com/stm32g0c1-stm32g061/

 

* STM32 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324