search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STM32WBA52无线微控制器 具有SESIP3 安全性,为物联网量身定制

语言版本

意法半导体发布STM32WBA52无线微控制器 具有SESIP3 安全性,为物联网量身定制

STM32WBA新系列MCU的首款产品,为设计人员带来 Bluetooth® Low Energy 5.3应用所需的性能、能效和安全性

article image

意法半导体的STM32WBA52微控制器(MCU)整合 Bluetooth® LE 5.3 连接技术、超低功耗模式和先进安全性,以及 STM32 开发者熟悉的多种外设。新产品的上市为开发者在下一代物联网设备中增加无线连接,降低功耗,加强网络保护,提升边缘算力提供了便利。STM32WBA 无线 MCU 平台包含意法半导体的前沿专利技术。目标应用包括智能家居、工业照明、传感器、电气开关、网关和便携式医疗设备。

借助意法半导体的产能扩张和韧性投资,STM32WBA52 现已在大众市场上市,并带来了 意法半导体享誉业界的超低功耗 STM32WB MCU的经过市场检验的无线连接功能。搭载运行频率100MHz 的 Arm® Cortex®-M33内核,新产品可以提供更多的算力储备,并配备先进的 STM32 外设。

功能强大的STM32Cube生态系统可以简化从现有 STM32WB 和通用 STM32 MCU向新产品STM32WBA52迁移应用,其中,STM32CubeWBA MCU软件包嵌入经过认证的 Bluetooth® Low Energy 5.3 协议栈,并包含了STM32WB系列的现有BLE Profiles,方便无线微控制器跨系列移植应用软件。STM32Cube生态系统还包括各种开发工具,例如, STM32CubeMX外设配置器及代码生成器STM32CubeMonitor-RF射频性能测试器,以及STM32Cube.AI 桌面版和云版人工智能开发工具。事实证明,资源丰富的生态系统可以加快应用开发和验证。此外,为了简化原型设计,意法半导体还将推出STM32WBA52专用开发板NUCLEO-WBA52CG

片上集成的超低功耗射频电路具有市场上独一无二的 +10dBm 射频输出功率,能够建立连接可靠的高达2Mbit/s数据速率的远距离通信。深度待机低功耗模式结合主动射频通信功能可显著降低整体功耗,节省电池电量。STM32WBA MCU可支持最多 20 个设备同时连接。

在安全隔离、内存保护、篡改保护和 Cortex-M33的Arm TrustZone® 安全架构的基础上,PSA 安全认证计划提升了新产品的网络保护能力。新产品平台还配备基于 Trusted Firmware for Arm Cortex-M (TF-M) 的安全软件解决方案。

TF-M 符合行业标准 PSA 认证安全框架,具有 PSA 不可变信任根 (RoT),包括安全启动和安全固件更新、加密、安全存储和运行时凭证,嵌入了抗旁路攻击的对称和非对称加密加速器,并使用硬件唯一密钥(HUK) 安全方法保护密钥安全。 STM32WBA52 产品线具有强大的抗物理攻击能力,将认证通过Arm PSA Certified Level 3 和 SESIP3 IoT 物联网安全标准。

STM32WBA52与STM32U5 超低功耗系列共享许多省电技术,具有意法半导体的低功耗 DMA 和灵活的快速唤醒省电模式。这些功能可以将 MCU 功耗降低多达 90%。 新产品还集成先进的外设,其中,12 位ADC的过采样功能提高了转换准确度,内部闪存和 RAM的错误代码校正 (ECC) 可增强数据完整性和安全性。1Mbyte大容量闪存为用户应用程序和协议栈提供存储空间。

STM32WBA52 MCU将列入意法半导体的10 年产品供货保障计划,长期生产保证计划每年更新一次。

UFQFPN48 封装样片现已上市。详情访问www.st.com/stm32wba

STM32 STMicroelectronics International NV(意法半导体国家有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。

#  #  #

意法半导体的主要客户 P4Q Electronics已在 Qassay® 侧流读取器中使用了 STM32WBA52 微控制器。

基于先进的多光谱传感器技术结合最先进的 AI 模型和 Bluetooth® LE连接,Qassay® 读取器可以进行任何类型的侧流分析测试,保证测试的准确度、灵敏度和可重复性, 支持化验开发合作伙伴和侧流试纸条制造商产品创新。

P4Q Electronics 首席执行官 Aitor Alapont 表示: “我们的使命是普及快速检测方法。得益于我们的创新技术,Qassay® 可以在家中完成定性和定量诊断。ST STM32WBA52 微控制器加快了我们的研发周期,使我们能够及时满足市场需求。”

Qassay® 读取器是P4Q与富昌电子卓越中心 (CoE)的合作成果。富昌电子 EMEA 高级工程组 (AEG) 高级总监 Etienne Lanoy表示: “新推出的STM32WBA52微控制器提供先进的安全功能、无线连接和丰富的外设。结合ST 的开发生态系统,可以用STM32WBA52开发任何需要无线连接的新应用。”

关于P4Q Electronics
P4Q Electronics公司是太阳能跟踪器控制器 (Suntrack®) 和高精度诊断测试仪(Qassay®)专有设计的原始设计制造商(ODM)。通过与毕尔巴鄂(西班牙)、阿尔伯克基(美国)和昆山(中国)的制造厂合作, P4Q在全球布局,为可再生能源、工业、铁路、汽车、航空航天和其他行业的客户提供产品。了解更多信息,请访问 p4q.comQassay.com,在 TwitterLinkedIn 上关注我们。

关于富昌电子卓越中心
富昌电子卓越中心 (CoE) 是由富昌电子有限公司提供的一项高级工程服务。富昌电子是全球领先的电子元器件分销商,被公认为当今行业中最受尊敬和最具创新精神的公司之一。

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com
满足定义的物联网平台安全评估标准 (SESIP)五个保证级别的第三级。SESIP3 提供了实质的保证。

语言版本

Change language