意法半导体更新STM32Cube软件包,可支持IOTA Chrysalis版本
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体宣布新版X-CUBE-IOTA1扩展软件包的开发验证已经完成,并已开放下载,以配合IOTA Foundation的分布式账本技术(DLT)和基础设施升级到Chrysalis版本。新的扩展软件包,包括集成的IOTA C 软件库,都已加入STM32Cube微控制器软件开发生态系统。
STM32Cube将底层软件和中间件整合成一个软件库,还集成一个生成初始化代码的微控制器配置工具,让嵌入式应用能够运行在人气很高的STM32系列的任何一款微控制器上。STM32Cube软件有100多个扩展包,包括更新的X-CUBE-IOTA1,是一个容许其他用例专用软件加入的、不断扩大的开发资源生态圈。
新扩展包含有IOTA专用中间件和示例代码,开发人员可利用IOTA DLT最新升级的Chrysalis系统,通过高能效和高功能集成度的STM32 MCU开发智能互联的交易处理设备。
IOTA DLT技术又称Tangle,是一种防止数据篡改的分布式安全数据库。据IOTA Foundation介绍,Chrysalis新升级协议比IOTA最初的协议提高能效60%。为了实现这些好处,IOTA Foundation将协议升级到原子交易,与需要更新整个帐户余额的“帐户交易模式”相比,原子交易能够更高效地记录状态变化。原子交易将最小交易数据量从原始的3500字节降至275字节。改进的新交易选择算法还可以让交易验证和同步变得更快。IOTA Foundation表示,1笔比特币交易所用电能可让IOTO系统执行6亿笔交易。
最新版的X-CUBE-IOTA1软件支持物联网节点评估板B-L4S5I-IOT01A开发套件,该套件搭载STM32L4 + 微控制器,通过Wi-Fi接口连接互联网。新升级软件包依靠STM32 Cryptolib提供高度优化且强大的安全算法,其中包括:
- 中间件库:
- IOTA Client API,用于应用与Tangle数据库交互
- STM32加密库,用于加密、哈希转换、消息认证和数字签名
- 传输层安全性 (MbedTLS)
- FreeRTOS
- Wi-Fi管理
- 可访问板上运动和环境传感器的完整驱动程序
X-CUBE-IOTA1扩展软件包现已开放,可从ST.com下载。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com