search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体ST8500开发生态系统 助力G3-PLC Hybrid连接标准在智能设备中的应用

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体ST8500开发生态系统 助力G3-PLC Hybrid连接标准在智能设备中的应用

为了加快G3-PLC Hybrid连接技术在智能电网和物联网设备中的应用,意法半导体发布了ST8500可编程电力线通信(PLC)调制解调器芯片组开发生态系统

该生态系统包括可在868MHz和915MHz免许可无线电频段内使用的评估板以及固件和技术文档,帮助用户快速开发测试符合G3-PLC Hybrid业界首个PLC和RF双连接标准的智能节点。

ST8500芯片组支持G3-PLC Hybrid通信标准,让智能电表、环境检测器、照明控制器、工业传感器等设备能够自主选择电力线或无线联网,并动态更改连接,确保设备始终有最可靠的连接通道。

该芯片组于2019年首次推出,整合 ST8500协议控制器系统芯片(SoC)与STLD1电力线通信(PLC)线路驱动器和S2-LP sub-GHz射频收发器,其中,意法半导体的G3-PLC Hybrid固件运行在协议控制器上。该芯片组让设备可以向下兼容连接任何G3-PLC网络。

意法半导体的混合网络协议栈基于G3-PLC、IEEE 802.15.4、6LowPAN和IPv6开放标准。通过在物理(PHY)和数据链路层上嵌入RF Mesh支持功能,ST8500在智能节点与数据收集器之间整合了电力线和无线Mesh两大通信连接的技术优势。与简单的点对点网络连接不同,混合Mesh网络可以实现大规模节点互连,提高网络连接的可靠性,加强网络连接容错性,延长通信距离。

这两个新的硬件开发套件可处理PLC和RF连接以及应用任务。 EVLKST8500GH868套件工作在欧盟推荐的868MHz无线电频段,而EVLKST8500GH915套件用于美洲和亚洲使用的915MHz无线电频段。每个套件均随附STSW-ST8500GH软件框架和文档。

这两款套件可与STM32 Nucleo开发板配套使用,扩展应用处理能力,兼容意法半导体的各种型号的X-NUCLEO扩展板,方便增加更多功能,为开发各种智能电网和IoT应用提供一个开发平台。

EVLKST8500GH868EVLKST8500GH915在意法半导体和代理商处有售。

产品详情访问www.st.com/st8500-pr

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324