意法半导体将在MWC 2021上海大会上展出业界领先的智能出行、电源和能源管理、物联网和5G解决方案
ST虚拟展厅现已上线
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将在MWC 2021上海大会(2月23-25日)上,围绕“意法半导体,科技始之于你”主题,展示其行业领先的智能出行、电源与能源管理、物联网与5G半导体产品和解决方案。
智能出行:在MWC 2021上海大会上,意法半导体将重点介绍其先进的汽车数字化技术和解决方案。意法半导体将在展区内布置一个全球导航卫星系统展示墙,演示基于ST Teseo系列技术的GNSS解决方案如何实现厘米级精度的车辆定位。
意法半导体还将展示空中固件(FOTA)服务,让汽车厂商能够给车上任何特定电控单元(ECU)下载和更新固件。随着车辆中ECU数量不断增加,通过车载系统和组件共享诊断和操作数据可以帮助汽车制造商减少召回费用,提高产品质量和生产运营效率,在确保产品质量的同时还可以提高售后车辆的性能和功能。与此同时,汽车网络信息安全变得至关重要,意法半导体提供各种远程信息处理器、32位微控制器和安全单元,确保汽车具有最高的数据安全性,防止车辆遭受恶意的网络攻击。
电源和能源管理:意法半导体在该领域的展品演示主要集中于电源管理和自动化。电源管理展品包括50W无线充电发射器和接收器系统解决方案,适用于智能手机和可穿戴设备等消费电子产品。我们还将展示MasterGaN1评估板。MasterGaN1是一款先进的将栅极驱动器和两个增强型GaN晶体管集成半桥配置的功率器件,可以加快小巧、高效的下一代充电器和电源适配器的开发周期,适用于高达400W的消费电子产品和工业设备。
在自动化方面,意法半导体将展示一款基于AWS仪表板的实时地图演示资产跟踪解决方案,该解决方案集成了非常实用的网络通信技术,其中包括LoRA、Sigfox、BLE和NFC,以及意法半导体新推出的传感器解决方案(LSM6DSOX和LPS22HH)。该一站式解决方案使客户能够跟踪所有节点,显示实时位置、地理围栏、路径历史记录和传感器数据轨迹。其他创新演示还包括在业界屡获奖项的BLE和KNX照明控制系统和基于BlueNRG-LP的多连接演示。
物联网和5G:在意法半导体展台,参观者可以体验一款采用意法半导体的MEMS Micromirror和Laser Beam扫描解决方案的增强现实智能眼镜的技术演示。该智能眼镜是由意法半导体及其合作伙伴共同开发,产品优点是功耗低,亮度高,镜片透明度高,小巧,轻量,眼动范围大。
在MWC 2021上海大会上,意法半导体还将推出STPay-Mobile移动支付平台,该平台简化了对安全要求高的交通卡和支付卡在智能手机和可穿戴设备上虚拟化的流程。STPay-Mobile帮助移动设备制造商利用意法半导体的ST54安全系统芯片(SoC)的功能来处理非接触式交易,并保护包括数据和证书等敏感信息。在意法半导体展位上,观众可以通过这个“一碰即付”的解决方案,体验模拟穿越不同城市的旅程。
为了让人们了解意法半导体全方位的IoT和5G解决方案,意法半导体还将展示基于VL53L5多点激光测距传感器的手势检测演示、面向计量后装市场的无线抄表器、有高分辨率计时器的数字电源解决方案、STM32 GUI解决方案和ST60非接触式连接解决方案以及其他激动人心的产品。
ST现场演讲
在展会期间,意法半导体还将分享针对工业和物联网领域的技术演讲,这些演讲包括:
- 高功率无线充电在智能手机上的应用
- STPay-Mobile助力全球票务和支付系统的虚拟化
- ST工业级传感器助力智慧工业
- NFC 读写器+标签方案
- STM32MP1释放您的无穷创造力
MWC 2021上海大会将于2月23日至25日在中国上海举行,欢迎莅临意法半导体展位(展台号:N1.D85) 观看所有这些展品。此外,您还可以在会前浏览我们的ST虚拟展厅,足不出户即可先睹为快
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com