search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体公布多应用、确定性车规级MCU的功能细节, 最大限度提高下一代域/区域架构的安全性

意法半导体公布多应用、确定性车规级MCU的功能细节, 最大限度提高下一代域/区域架构的安全性

  • 意法半导体与博世联合开发面向公开市场的确定性、高性能MCU,可以运行多个应用软件,包括安全硬件虚拟化
  • 不同于现有的基于Linux / Posix的集成平台解决方案,新方案可以集成使用不同工具按不同软件调度机制开发的多个应用软件
  • 非易失性相变存储器(PCM)支持功能安全性,提供单一位重写功能和不关机无线更新

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 公布了其创新的汽车微控制器Stellar(恒星)系列的进一步产品细节,介绍了新微控制器如何确保多个独立实时应用软件的运行可靠性和确定性,这是当今汽车行业面临的最严峻挑战之一,因为新汽车架构的复杂性需要把多个独立应用系统整合到一个功能强大的高集成度MCU上,并且通常涉及确定性和虚拟化二选一的问题。而Stellar可以做到两者兼备。

作为这种新型控制器的先驱产品,Stellar高集成度MCU具有卓越的计算能力,可大幅简化多源软件并行确定性运行,同时确保最高的安全性和处理性能。这些功能符合下一代网联汽车的电气/电子(E/E)体系架构的系统要求。为此,恒星引入了最先进的硬件支持虚拟化的处理器、服务质量设置、外设隔离,以及芯片互连层面的资源隔离等新功能。这些功能确保软件功能隔离没有相互干扰而且安全,独立的应用软件或虚拟ECU电控单元可以在同一颗MCU芯片上共存,支持同时存在多个ASIL安全级。

意法半导体与著名的汽车电子模块一级供应商博世合作开发这项新技术,以满足OEM客户未来集成需求。

博世副总裁Axel Aue表示:“我们把Stellar的功能定义为克服集成挑战的同时保持相互隔离。这种系统的计算性能非常出色,同时相变存储器性能等于甚至超过了闪存技术。此外,Stellar的无线固件更新(FOTA)性能完美无缺,没有关机,没有恢复过程。

意法半导体战略与汽车处理器和射频产品部总经理Luca Rodeschini表示:我们设计Stellar的目的是满足未来的汽车域/区域架构和面向服务的通信需求,在实时性能、安全性和确定性方面设立激进的目标。博世的产品功能定义、评估和验证是来自专家的确认,证明我们的团队有能力整合出色的实时性能、嵌入式PCM非易失性存储器和全方位虚拟化,确保软件隔离分区有效,提高汽车的安全性和便利性。

这款高集成度MCU在片上网络和存储器层级使用虚拟机ID(VMID),提供一个覆盖多个层面的全方位虚拟化功能。防火墙确保在所有芯片互连(包括外设)层面的完全隔离。这些防火墙使恒星可以管理虚拟机(VM)对外设的使用权和和优先权,确保所有任务关键型功能隔离运行。

同时,通过更好地利用本身的硬件资源,Stellar解决了不断提高的软件复杂性和集成度难题,开销低于各自执行内部管理和处理通信协议栈相关延迟的多个独立的ECU的总开销。实际上,Stellar可以支持多个实时操作系统(OSes) 独立运行,不相互干扰。这些实时操作系统可以分开管理功能安全等级不同的应用软件。Stellar的处理性能非常出色,利用AES 专用加速器处理以太网或CAN总线通信加密算法,降低MCASec、IPSec 和CAN验证所用的主要硬件安全模块(HSM)的负荷。

Stellar高集成度MCU集成非易失性相变存储器(PCM)。PCM读取速度快,具有闪存没有的单一位可修改功能,确保无线(OTA)不关机更新,即使更新整个存储器也不需要关机。除了更高的升级灵活性和更多的擦写次数外,运行期间单一位动态修改(无需擦除)通过刷新位消除单一位错误,扩大了安全性设置,并延长了存储器的使用寿命。

在高温读写操作可靠性、辐射固化、耐擦写能力和数据保留期限等方面,意法半导体按照汽车应用的最严格要求开发测试嵌入式相变存储器技术,这款嵌入式相变存储器 ePCM达到了汽车AEC-Q100 Grade 0要求,最高工作温度达到了+ 165°C。

迄今为止,意法半导体已向客户交付了3000多个样片,这些样品在汽车上已经运行了大约一年的时间。 详情信息联系意法半导体销售办事处。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

1 Advanced Encryption Standard高级加密标准
2 Controller Area Network控制器区域网络
3 Media Access Controller (MAC) Security媒体访问控制器(MAC)安全
4 Internet Protocol Security互联网协议安全

语言版本

Change language