意法半导体推出全新NB-IoT模块与开发生态,赋能蜂窝物联网应用
• 新款ST87M01模块可选配地理定位功能,已经市场验证
• 便捷易用的生态系统:ST 提供官方评估套件和 Easy-Connect 软件库,并携手多家专业授权合作伙伴,Wireless Logic的Conexa IoT SIM卡、Ignion Virtual Antenna® 射频技术和 Oxion™ AI驱动的平台化解决方案,以及DAOS的设计和制造支持,共同打造完整解决方案
媒体关系
意法半导体中国
Fiona Zhu
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品,同时发布了一套增强版开发生态系统,以降低窄带移动网络智能物联网解决方案的开发难度。新产品代表性目标应用包括智能物流、环境监测、智能照明、智慧停车、工业设备状态监测、牲畜宠物追踪、安全报警以及远程医疗。
ST87M01系列现有模块被广泛用于全欧各地的智能电表计,帮助公用事业公司实时采集精细数据,以实现环境保护目标和生产运营目标。意法半导体专用模拟产品部总经理Domenico Arrigo表示: “我们正在采取下一步行动,让我们的模块技术和全盘掌控的韧性供应链惠及更广泛的市场和环境。这个一体化解决方案兼备小型化、超低功耗与可靠性和安全性,能够提高物联网部署的可扩展性和安全性。”
两款新模块ST87M01-1001和ST87M01-1301都支持 NB-IoT窄带移动数据网络接入标准,此外,ST87M01-1301还新增 GNSS和Wi-Fi定位功能,可用于室内外地理定位。EVKITST87M01-2 评估套件是一个功能完整的开发平台,配备即用型 Conexa IoT SIM卡和两根 SMA天线,可用于概念原型开发,在实际应用场景中测试NB-IoT连接性能。意法半导体生态系统扩展后还包括“Easy-Connect” 软件库和设计示例。
意法半导体的“Easy-Connect”软件库帮助开发人员快速与模块通信,配置和使用 NB-IoT连接、GNSS 和 Wi-Fi定位功能,并在一个完全不依赖于任何硬件和操作系统的类似 C 语言的平台上与移动网络交换数据。该 IoT SIM 卡含有50MB Conexa网络数据流量,有效期为用户激活后 6 个月。Conexa是ST授权合作伙伴 Wireless Logic运营的移动网络,支持大多数国际市场的NB-IoT网络连接,这张SIM卡是欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区专用卡。
Wireless Logic产品与市场营销总经理John Dillon表示: “Wireless Logic的移动网络连接服务免费捆绑在ST最新NB-IoT模块评估套件内,为开发者开发和连接产品原型提供了一个十分快捷的方法。我们的Conexa IoT网络和管理平台覆盖面非常广泛的地区,为用户提供可靠的面向未来的NB-IoT连接服务。”
为了加快开发部署级解决方案,客户可以选用专业公司 Ignion 、DAOS等ST授权合作伙伴的支持服务。
Ignion 的 Virtual Antenna™ 技术以及七种不同的天线组件和Oxion的AI驱动的射频项目集成平台可帮助客户选用合适的 Virtual Antenna® 芯片,以满足应用对尺寸、性能和物料成本的限制要求。借助 Oxion 的天线集成平台,ST87M01开发人员可以试用备选天线,采用较好的实践方法,快速升级迭代设计,以优化产品性能。
Ignion首席执行官Jaap Groot表示: “我们的Virtual Antenna®和Oxion™ AI驱动的平台解决方案让射频设计变得更简单,更快捷,可预测性更强,为工程师带来信心和开发全局可控性。通过与ST紧密合作,我们将这个优势引入到新模块ST87M01中。此次合作体现了我们共同的承诺:提供可扩展的集成化无线解决方案,帮助客户节省时间,专注于产品开发的重中之重——创新。”
DAOS可选择性地为意法半导体客户系统开发提供全程支持,涵盖软硬件设计制造,加快产品上市速度,释放ST87M01 模块在物联网项目中的潜力。DAOS的技术实力可简化集成过程,优化性能,更快地交付适合各种应用的可靠解决方案。
DAOS首席执行官Andrea Lombardo表示: “我们与ST合作多年,开发出了创新的表计和资产追踪解决方案。我们很荣幸能够为ST客户提供我们深厚的技术沉淀和可靠的物联网技术。”
Enlit Europe 2025展会已在11月18日至 20日在西班牙毕尔巴鄂召开,意法半导体在展位 (1.B90) 上举行了四场产品演示会,展示ST87M01-1001和ST87M01-1301两款模块的性能:
- 公用事业级联网水表
- 具有实时状态监测功能的集成MEMS传感器的智能路灯
- 具有GNSS和Wi-Fi定位功能的资产跟踪解决方案
- ST87M01 模块结合ST4SIM-300 eSIM,打造安全、灵活的连接解决方案
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连 接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品 运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn