search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布为远程控制优化设计的新节电型低功耗无线微控制器STM32WL3R

语言版本

下载

related-content

意法半导体发布为远程控制优化设计的新节电型低功耗无线微控制器STM32WL3R

  • STM32WL3R MCU为低功耗射频收发器增加灵活多变的功能,给消费电子和家居自动化用户带来更好的使用体验。
  • 集成在楼宇自动化大厂Somfy公司的新一代射频遥控器内
article image

媒体关系

意法半导体中国
Fiona Zhu
fiona.zhu@st.com

2025年11月26日,中国——意法半导体 (ST) 发布了一款专为消费电子产品和智能家居远程控制器优化设计的低功耗无线微控制器(MCU)STM32WL3R。STM32WL3R源自经过市场检验的STM32WL3 sub-GHz无线MCU产品线,集成低功耗射频收发器,具有灵活的省电状态,其六个独立的唤醒引脚方便客户开发能源节约型远程控制器。

 

STM32WL3R是意法半导体与法国楼宇自动化创新企业 Somfy 集团共同合作的开发成果。Somfy 集团主要生产智能控制系统,包括无线遥控电动卷帘门、车库门开启器,以及家用和商用互联解决方案。这款全新MCU是Somfy 实验室的工程师与意法半导体联合开发设计,用于Somfy的新一代射频遥控器和传感器,使远程控制器变得体积小巧,成本效益高,兼具灵活的工作模式和更长的电池续航时间,为用户带来出色的使用体验。Somfy 射频开发经理 Serge Robin 表示: “这款为远程控制器优化设计的单芯片无线 MCU将助力我们在智能建筑市场上保持优势,打造更智能、更舒适的环保建筑。”

 

凭借专门设计的射频收发器,STM32WL3R一举成为市场上为数不多的多频段无线Cortex-M0+ MCU,既支持北美无线电频率划分规定中的315MHz遥控器频段,又支持国际电信联盟规定的850MHz和950MHz ISM频段,可用于全球销售的产品。

 

意法半导体产品部副总裁兼通用和汽车微控制器产品部总经理 Patrick Aidoune 表示:“依托我们多年积累的节能射频技术底蕴,STM32WL3产品线在表计和资产跟踪等应用领域中取得成功。在10dBm 输出功率时,发射器的工作电流仅10mA,这一能效表现在当今市场上难逢对手。”

 

STM32WL3R专门设计的额外的省电模式, 使得它具有更强的控制能力,既可有效关闭未使用的电路,同时优化系统唤醒时间。在系统进入省电模式后,电池续航时间得以延长,同时RAM内容保留功能则能保存应用上下文,确保系统快速唤醒,提供更好的使用体验。在这些省电状态中,超深停止模式的功耗仅为450nA,同时可在RAM内保留16KB数据;此外,还有一个非常省电的关断模式,功耗仅为 14nA,唤醒引脚数量多达六个。

 

STM32WL3R将唤醒引脚数量从一个增加到六个,从而可以用于设计功能丰富的遥控器,同时简化电路布局,有助于在同一系列的多款产品中重复使用PCB 设计。

 

STM32WL3R 现已投产,采用 5mm x 5mm QFN32 封装,可通过意法半导体官网 eSTore和代理商订购。更多产品详情请访问 www.st.com/stm32wl3

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连 接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品 运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

媒体关系

意法半导体中国
Fiona Zhu
fiona.zhu@st.com

Change language 下载 related-content