意法半导体推出STM32U3微控制器,面向远程、智能和可持续应用,拓展超低功耗系列创新技术
- 新MCU利用尖端的近阈值芯片设计,创下性能功率比新记录
- 密钥保护和厂内证书安装,加强网络安全
- 典型应用:电水燃气表、医疗保健设备和工业传感器

媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出了STM32U3新系列微控制器 (MCU),设计采用先进的节能创新技术,降低智能互联技术的部署难度,尤其是在偏远地区的部署。
新系列MCU目标应用锁定物联网设备。通常情况下,物联网设备必须保持长时间运行,免维护,依靠纽扣电池、环境太阳能电池或热电源的有限电能维持运行。典型应用是工作功耗极低的产品设备,包括电水燃气表、血糖仪、胰岛素泵等医疗设备、动物健康护理监测器、森林火灾探测器,以及恒温器、烟火探测器等工业传感器。STM32U3 MCU还用于智能手表、穿戴设备、耳机等消费产品。
意法半导体通用 MCU产品部总经理 Patrick Aidoune表示:“STM32U3 系列继承了ST目前广为人知的超低功耗通用微控制器系列的传统,为智能技术在不同环境中的应用普及打开了大门。通过引入最新的近阈值设计等创新技术,新产品的动态功耗已经降至极限,与上一代产品相比,能效提高了两倍,有助于客户实现可持续发展目标。”
除了极高的能效外,STM32U3 系列还利用最新的硬件安全技术提供强大的网络保护,满足物联网设备对信息安全的需求。新MCU将密钥永久固化在安全内存中,从而消除了易受攻击的 CPU取指操作。此外,在产品出厂前,意法半导体为每个产品安装了证书,从而增强了信息安全性,并简化了证书管理。所有这些安全机制,加上可以通过 SESIP3和 PSA Level 3认证的安全资产,例如,加密算法加速器、TrustZone®隔离、随机数生成器和产品生命周期管理,将有助于客户满足即将出台的RED和CRA法规的要求。
客户评价:
smaXtec 产品开发工程师 Manuel Frech 表示: “STM32U3 让我们 [smaXtec] 能够将动物健康监测硬件提升到新的水平。它的工作模式功耗非常低,仅几 µA/MHz,让我们可以降低当前数据处理算法的能耗,同时增加新功能。此外,它采用了更先进的低功耗模式,如果没有数据需要处理,可让设备进入深度睡眠状态。新的 STOP3 省电模式及唤醒功能,是降低功耗的有效方法。”
技术说明
过去,意法半导体的STM32超低功耗 (ULP) MCU 引领市场趋势,现在,新的STM32U3系列将超低功耗性能提升到一个新高度。新系列MCU利用先进的节能芯片设计,通过有AI功能的工具优调设计,以及运行频率高达 96MHz 的Arm® Cortex®-M33 内核,Coremark/毫瓦测试成绩117分,在市场上处于先进水平,这几乎是STM32U5系列的两倍,STM32L4系列的五倍。
- STM32U3 MC采用近阈值电压技术,把IC晶体管工作电压降至最低,根据功率与电压平方成正比定律,近阈值的电压可以节省电能,因此,STM32U3 MCU成为新动态性能标杆
- 在近阈值创新设计实施过程中,ST采用 AI驱动的晶圆级自适应电压调节方法来修正制造过程中的工艺偏差
- STM32U3 系列不仅动态功耗低 (低至 10µA/MHz),静态功耗也极低,仅为 1.6µA
- STM32U3 内置最高1MB 的双闪存和 256kB的SRAM
- 在数据安全方面,STM32U3 MCU 嵌入STM32U5 所有成功的安全保护功能,以及附加的密钥库功能。现在,STM32U3 MCU 出厂前安装了密钥,并采用耦合链式桥 (CCB) 技术保护密钥,这是CCB技术在 STM32 MCU 系列中的首次使用
- 有两条产品线可供选择,提供带硬件加密加速器或不带硬件加密加速器的MCU
- 除了低功耗之外,新产品还集成了高效、高性能的外设接口,包括最新的I3C数字接口
- MCU温度等级分为工业级 (工作温度-40°C 至 85°C) 和高温工业级 (工作温度-40°C 至 105°C)
STM32U3 系列现已投入生产,如需了解更多信息,请访问 https://www.st.com.cn/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32u3-series.html。
STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32 已在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。