search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体新推出STM32和STM8认证软件包,可助力设备达到功能安全标准

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体新推出STM32和STM8认证软件包,可助力设备达到功能安全标准

意法半导体发布了三款功能安全软件包,简化基于STM32和STM8微控制器和微处理器的安全至关重要的工业、医疗、消费和汽车产品的开发。

这些软件包可免费下载使用,其中包含满足适用的IEC和ISO规范所需的资源。意法半导体拥有1000多款STM32微控制器,以及包括STM8AF汽车级认证产品在内的STM8系列微控制器,为开发者提供广泛的产品选型和亲民的价格,而价格昂贵的专用安全MCU通常是无法做到这两点的。
工业用功能安全软件包X-CUBE-STL通过了TÜV Rheinland认证测试机构的IEC 61508 SC3认证,与安全手册的使用条件配合使用,可以在STM32上实现安全完整性等级SIL-2或SIL-3的安全功能。

X-CUBE-STL现已上线,支持大多数STM32产品,按照计划,2020年第四季度将发布支持STM32L5、双核STM32H7和STM32MP1的软件包。

面向安全至关重要的家用电器,X-CUBE-CLASSB通过了Underwriters Laboratories(UL)的IEC 60335-1和60730-1的功能安全认证,适用于STM32F0、G0、F1、F3、G4、F2、F4、F7、H7、L0、L1、L4和WB系列STM32微控制器。

STM8-SafeCLASSB软件包让设备开发人员能够利用STM8产品的高能效、低成本和低功耗优势。
X-CUBE-STLX-CUBE-CLASSBSTM8-SafeCLASSB包含与应用无关的针对CPU内核和内存组件的自检库,以及必要的安全文档。

STM8A-SafeASIL软件包提供最高ASIL B级汽车功能安全应用开发所需的文档,适用于符合ISO26262的软件开发流程,可帮助用户实现STM8AF安全手册要求的软件自检库。

所有嵌入式开发人员都能利用这些软件包来克服工程难题,加快项目研发周期,最大程度地降低认证成本。

ST 授权合作伙伴的服务支持覆盖产品开发生命周期的各个阶段,包括安全要求制订;安全诊断、测试和验证;以及产品认证。这些授权合作伙伴包括Embedded Office、Microsoft、 Arm®、SEGGER和Wittenstein,每家授权公司都提供支持STM32微控制器和微处理器的安全RTOS操作系统。此外,IAR Systems和Arm还提供取得功能安全认证的STM8和STM32编译器。

Embedded Office、Hitex、innotec、MESCO和NewTec提供软件、设计和工程服务、参考平台和培训设施,以支持客户项目开发。

新功能安全软件包现已上线,用户可免费下载使用。X-CUBE-STLSTM8A-SafeASIL下载需要签订保密协议(NDA)。详情联系意法半导体当地销售办事处。

详情访问 https://www.st.com/functionalsafety

STM32STM8STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。STM32特别是在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324