意法半导体超低功耗STM32MCU上新,让便携产品轻松拥有惊艳图效
新款STM32U5片上集成矢量图形加速器及大容量SRAM存储器
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体推出了集成新的专用图形加速器的STM32*微控制器(MCU),让成本敏感的小型产品也能为用户带来更好的图形体验。超低功耗MCU STM32U5F9/G9和STM32U5F7/G7集成3MB片上动态存储器(SRAM),可以为图形显示屏提供多个帧缓存区,以节省外部存储芯片。新产品还集成了意法半导体的NeoChromVG图形处理器(GPU),能够实现的图形效果可与更昂贵的高端微处理器相媲美。
新系列STM32U5内置 NeoChromVG图形处理器,是STM32首批支持硬件加速矢量运算的MCU,能够渲染 SVG图像和矢量字体。内嵌的专用 GPU 还可以实现图像旋转、Alpha透明度混合和精确视角的纹理映射等高端图效。此外,新款MCU 还有处理 MJPEG 视频的 JPEG 编解码器。这些功能让产品开发人员可以在智能家电、智能家居控制器、电动自行车和工业终端设备中使用动态图标、支持多种不同尺寸的字体、可缩放地图、视频播放等技术,为消费者带来更炫酷、更有趣、更直观好用的新一代便携式产品。
在片上集成先进的图形处理功能和大容量 RAM 存储器后,设计人员无需外部存储器就可以开发高性能的图形子系统,从而节省了 PCB 空间,无需片外高速信号传输。除了 3MB SRAM存储器外,片上还集成了 4MB 闪存,为代码和数据提供了充足的非易失性存储空间。
新款MCU在低成本100引脚LQFP封装内集成所有电路,可以实现简单的4层PCB设计,避免信号布线和电磁兼容性 (EMC)引起的常见问题。在为这些 MCU专门开发的STM32U5G9J-DK2图形开发套件中,意法半导体展示了这种设计思路,开发人员可以将其用作硬件参考设计,加快产品上市。
ST 授权合作伙伴 Riverdi 已经使用 STM32U5F9/G9 MCU 开发出了具有高级图形功能的新产品。Riverdi 的联席首席执行官 Kamil Kozłowski 表示: “ 最新的 STM32 MCU是兼具优异图显功能与成本灵活性的单芯片方案,使我们能够以更具吸引力的价格推出 5 英寸显示模块,为终端产品厂商提供专业的整体显示方案,帮助他们为自己的产品设计定制化用户界面。我们基于 STM32U5F9/G9 的新型嵌入式显示器解决方案完全集成在 ST 的 TouchGFX GUI 设计框架内,客户打开显示器包装后,就可以立即着手开发自己的 UI 。”
STM32U5F9/G9和STM32U5F7/G7属于STM32U5 超低功耗产品线,采用先进高能效的 Arm® Cortex®-M33处理器内核,在 160MHz 频率运行时处理速度达到 240 DMIPS,ULPMark-CoreProfile (CP)测试成绩为464分。该系列MCU具有200nA 待机模式、支持部分RAM内容保留和快速唤醒功能的多种低功耗模式,运行模式下功耗仅为 16μA/MHz ,在功耗优化和提升性能方面具有更大的灵活性。
开发人员还可以利用经过市场检验的STM32 外设和 IoT 硬件安全功能,以及包括软件工具、中间件、库和代码示例在内的 STM23Cube 生态系统。
STM32U5F9/G9 和 STM32U5F7/G7 现已上市。
STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。
点击此处下载新闻稿的PDF版本。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿