意法半导体发布安全软件,确保物联网设备安全连接Microsoft Azure IoT Hub
新软件为功能强大的STM32H5 MCU设计,利用ST的先进Secure Manager安全软件,确保物联网设备安全连接物联网云平台
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)日前发布一款新的安全软件,用于简化基于高性能STM32H5的物联网设备与Microsoft Azure IoT Hub之间的云连接。
意法半导体的 STM32Cube软件扩展包X-CUBE-AZURE-H5包含一套为终端设备STM32H5系列高性能微控制器设计的软件库和应用例程。
这个应用例程说明了物联网设备与Azure IoT Hub之间的安全云连接方法,包括网络配置和数据发布。该应用程序处理Azure®消息、方法和设备孪生更新命令。该解决方案还利用ST的嵌入式安全软件Secure Manager将STM32H5安全连接到Microsoft Azure云。
意法半导体 STM32市场总监Daniel Colona表示:“凭借先进的处理器架构和强化的安全性,STM32H5能够用于下一代物联网设备。通过使用STM32Cube参考软件代码和Azure IoT Hub的强大服务,开发者可以把设备收集的数据转化为可执行的建议,帮助他们做出知情决策,优化生产运营,改进产品服务质量。”
微软公司Azure IoT总经理Kam VedBrat表示:“凭借芯片的先进安全功能,STM32H5可以简化高性能物联网设备的安全连接和管理,确保设备安全连接Azure IoT Hub云。”
STM32H5 MCU在意法半导体自营工厂烧录代码,保证每个MCU的身份都是唯一的。设备身份信息由Secure Manager安全软件管理,使智能设备能够在Azure IoT Hub云服务中轻松地完成注册过程,既简单又省钱,无需在产品生产过程中执行产品身份保密措施。
在产物联网设备以及现场安装的设备也可以享受第三方服务提供商的远程网络开通和证书管理服务。Secure Manager在STM32H5 MCU中保存设备连接Azure IoT Hub所需的证书,以及其他的设备保密信息数据。
Secure Manager的隔离功能方便在同一个平台上保护多方共同持有的知识产权,又称多方持有IP保护。这个保障全面的安全服务对STM32应用开发者和合作伙伴资产给予从设备开发制造到安装现场的全程全方位的保密和完整性保护。
这个解决方案也适用于涉及人工智能用例,其中,神经网络模型运行在边缘设备上,加持ST Secure Manager的安全保护,同时通过云端完成模型训练和安全更新。The STM32Trust TEE Secure Manager让系统安全变得更强、更简单。
STM32Cube生态系统配合STM32H5微控制器为开发人员开发符合未来法规和标准的物联网应用提供了一个强大而安全的平台。STM32H5于2023年3月推出,是第一个支持Secure Manager的微控制器,目标应用是PSA Certified level 3 和 SESIP3认证。
X-CUBE-AZURE-H5已经开放下载。
更多详情访问 https://www.st.com/x-cube-azure-h5。
STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿